主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我在运行处理器时观察到一个幻象 ISR。 RM57勘误表中未记录此行为、但 RM48勘误表中注明了此行为:
RM57中是否也会出现此问题? 什么可能导致观察到行为?
目前、我违反了 RM48勘误通知、该通知使用默认的 Halcogen GCLK (300MHz)和 VCLK (75MHz)以及硬件矢量中断模式运行。
前面提到的勘误 表中提到的传统中断服务模式不存在此问题、如果运行2:1比率、建议的解决方案是否没有问题? 或者、Phantom ISR 应该只是空处理程序吗?
谢谢!