This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-RTOS-MCU:Web 服务器接收文件失败的 POST 数据

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610000/ccs-ti-rtos-mcu-web-server-receive-post-data-for-file-fail

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:Code Composer Studio

万维网套接字无法接收海量数据,它 不仅仅 是其 receiveBufSize。   文件为16KB。 我通过 Web 传递它。 网络通过帖子传递。  我可以看到 POST 数据。 现在我不能评论它了。 如果文件为1KB。 我喜欢它。

我 的 receiveBufSize = 2920;

我的代码:

while (iNumParams)
{
data_legnth = recv (htmlSock、pcParam、1460、0);
iNumParams=iNumParams-data_legnth;

… //执行一些操作
} 

Web 代码:

固件升级

固件升级:
升级

Wireshark  192.168.2.242是我的 MCU    192.168.2.204是我的 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任由谁回答?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ???μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您的线程今天刚刚转到 TI-RTOS 组。 您是否在目标上看到任何错误? 您使用的是 NDK 的哪个版本? 您是否有一个可以重现问题的简单项目? 如果是、您能否将其附加到回复中并提供有关如何运行测试的完整详细信息。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一个小测试演示, 我喜欢它是好的,我认为这是另一个问题。我很抱歉