This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L940:当 EMIF_CLK 在异步模式下工作时、如何使用此部件输出它?

Guru**** 2444010 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612468/ccs-rm48l940-how-can-i-used-this-part-to-output-the-emif_clk-when-it-s-work-at-asynchronous-mode

器件型号:RM48L940
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我需要在 异步模式下工作、但在该模式下没有 EMIF_CLK 引脚。 在此模式下、FPGA 与 MCU 连接。 那么、有人可以帮助提供有关此问题的准确答案吗? 我在 E2E 表格中找到了不同的答案。 如果可以、请告诉我如何操作。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    如果您处于异步模式、则不需要输出时钟、因为事务将异步完成。 您能否提供有关具体需求的其他信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我将 EMIF 连接到 FPGA。 FPGA 内部的逻辑需要该时钟来加速总线运行。 是否有任何方法可用于输出 EMIF_CLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    根据 EMIF 的模式、使用 EMIF_CLK 输出没有限制。 即、即使在异步模式下、也可以输出 EMIF_CLK 信号。

    从数据表中:

    可以在 Halcogen 工具的 IOMM 选项卡上激活 PINMUX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回复。 我将尝试此解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chuck Davenport

    我尝试取消选择 EMIF_CLK 的复选框、并在 HALCOGEN 中禁用 EMIF 的 SDRAM、但时钟不是从 EMIF_CLK 引脚输出。 您可以帮助检查任何原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    [引用 user="user3932123"]我尝试取消选择 EMIF_CLK 的复选框,并在 HALCOGEN[/QUERPLET]中禁用 EMIF 的 SDRAM

    我不理解这种评论。 如果您希望输出 EMIF_CLK 信号、则应选中此复选框。

    我也不能确定"禁用 EMIF 的 SDRAM "是什么意思。 您能提供进一步的解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高区块,

    很抱歉、我的评论不正确。 我选中 EMIF_CLK 的复选框、但我禁用 EMIF 的 SDRAM。 并且 EMIF_CLK 未输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我使用下面的 CCS 项目获得 EMIF 时钟输出。 此项目适用于 TMS570LS3137:

    e2e.ti.com/.../3515.TMS570LS3137_5F00_SRAM_5F00_Test.zip

    在 HALCoGen 中:

    1.在驱动器使能选项卡下启用 EMIF 驱动器

    2.检查 Pinmux 选项卡下的'EMIF'和"启用 EMIF_CLK 输出"

    3.在 EMIF 选项卡下,启用任何 Asyn  

    保存项目并生成代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、清军、

    谢谢。 问题已解决。