This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:USB dev_bulk 示例的 USB 驱动程序未安装在 Windows 10中

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610269/sw-ek-tm4c1294xl-usb-drivers-not-installing-in-windows-10-for-usb-dev_bulk-example

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL

我尝试为 USB_BULK 示例安装 Windows 驱动程序。  但是,windows 抛出错误- Windows 为您的设备找到了驱动程序。 但在尝试安装时遇到错误。   指定的目录文件中不存在该文件的散列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    我们知道这一问题、并计划下周推出补丁来解决这一问题。

    如果您需要使驱动程序立即工作并且无法等待、则可以尝试使用较旧版本的驱动程序:TivaWare_C_Series-2.1.0.12573

    据报告、这一个选项适用于 Win 10、并且应该是过渡期间的一种变通办法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    为跟进此问题-已发布新的 USB 驱动程序。 您可以从以下网址下载: software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip