This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:使用 UNIFLASH 连接 LAUNCHXL2-TMS57012

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL2-TMS57012, TMS570LS1227, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613974/launchxl2-tms57012-launchxl2-tms57012-connect-using-uniflash

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTMS570LS1227TMS570LS1224

您好!

我 很难通过 UNIFLASH 连接到 LAUNCHXL2-TMS57012。

已配置器件:德州仪器 XDS110 USB 调试探针 keyboard_arrow_right TMS570LS1227

当我尝试读取存储器时、它会永远写入"加载"。。。

我犯了什么错误?

非常感谢

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    1.选择您的器件:TMS570LS1224

    2.选择您的连接:XDS110 USB 调试探针

    3.启动

    4. MEMORY 选项卡->读取目标设备:单击"ReadTargetDevice"、它将配置调试器、然后读取存储器

    或者、您也可以使用 CCS7.x 来验证 JTAG 连接:

    View->Target Configuration->under define (Projects)->右键单击,New Target Configuration

    目标配置:选择 XDS110和 TMS570LS1224、然后选择保存配置

    单击测试连接

    您将看到一个显示连接状态的消息窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在讨论 UNIFLASH 4.x、我找不到"连接"项。
    我已经安装了 UNIFLASH 3.x、它运行良好。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道为什么我不能使用这个 PCB 上的 JTAG 引脚来读取/写入板载芯片。

    如果我断开 CPU 并将其移至另一个电路板、当我连接 TCK 引脚时、电路板不加载。 为什么会发生这种情况?

    如果我订购 XDS 编程器的完整版本、在这种情况下它是否起作用?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人在这里吗?

    您能告诉我 TMS570连接(电源、接地等)的最低要求、以便使 JTAG 正常工作吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zend、

    我无法通过您提供的描述告诉您正在尝试做什么。 您是否说您已将 MCU 从 Launchpad 上取下并将其移至定制板、现在正在尝试将 Launchpad XDS110用作定制板的仿真器? 如果是这种情况、建议不要使用 LaunchPad。

    要对器件进行主动调试或编程、您需要具有完整的 JTAG 连接、包括 nTRST、TCK、RTCK、TDI、TDO、 TMS、GND 等 器件本身需要使用适当的3.3V 和1.2V 电源轨供电、并且需要在 OSCIN 上提供时钟源。