This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:任务调度问题

Guru**** 2570295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612049/rtos-tm4c129encpdt-task-scheduling-problem

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

对于 SSL/TLS 要求、我在代码中添加了 wolfsl。 它工作得非常完美。 但我添加了2-3个具有相同优先级(优先级3)的任务、这会导致代码崩溃。

我无法理解问题。

是否存在任务调度问题?

我在这里附加了 ROV 值。

  

此致、

Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nimesh、

    看起来任务对象已损坏。 我怀疑底部第四个函数的名称是 wolfSSL_ERR_ERROR_string。 您能否在新任务的开始处放置断点。 然后、执行这些步骤以查看任务对象何时损坏。

    另一个选项是在任务对象的 fxn 名称字段中放置一个硬件观察点。 目标在写入时停止。 这将指出谁在迅速进行腐败。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    感谢帮助解决我的问题。


    Nimesh