This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:快速正交编码器问题:INDEX 引脚做什么?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614124/tm4c123gh6pm-quick-quadrature-encoder-question-what-does-the-index-pin-do

器件型号:TM4C123GH6PM

抱歉、如果这听起来像是一个愚蠢的问题、但我找不到一个来源来解释此引脚的用途或用途(是的、我已经阅读了数据表和设计指南)。 我的电机具有 A 相和 B 相输出引脚、但没有索引输出引脚。 我应该将其保持 NC 状态还是将其接地? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    索引信号可用于复位位置计数器。 当接收到索引脉冲或达到最大电位值时、位置计数器复位。 如果没有索引引脚、那么一定要将 QEICTL 寄存器的 RESMODE 位置为零。 第21.3节提供了有关设置如何工作的更多详细信息。 我认为您没有任何理由必须与它建立连接、因此您应该可以将它保留为 NC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 这对我们有很大帮助! 感谢大家的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于"如何处理未使用的引脚"的其他讨论被拆分并移至:
    e2e.ti.com/.../614779
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Crosby"]关于"如何处理未使用的引脚"的其他讨论被拆分并移至:

    这对这里的许多人来说都是很有价值的(尤其是 O..p.) 谢谢。

    也就是说、在(两者)注意-然后搜索/查找(可能)-这种"密钥、MCU 相关、技术数据"中是否没有(不需要)"困难程度"?

    您很明显、"不是原因"-但"没有很好的记录-和轻松的访问"-对这种"有用的 MCU 数据"-会降低客户效率并保持好奇心...  (而且毫无帮助)