This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:通用批量设备驱动程序安装

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612722/ek-tm4c1294xl-generic-bulk-device-driver-installation

器件型号:EK-TM4C1294XL

Windows 10;TivaWare_C_Series-2.1.4.178、CCS 7.2、 USB_DEV_BULK 示例。

在实验11之后、我已了解到第4步:使用用户 USB 端口为 EK 供电。

当我尝试步骤5时、在通用大容量器件上更新驱动程序软件时出现错误。

这可能是该演示不运行的原因。 让我知道如何解决这个问题。

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    我们正在努力更新随 TivaWare 发布的 USB 驱动程序、以获得正确的签名、从而避免此问题。 我将查看有关这方面的最新信息、看看我是否可以获得一个较旧的驱动程序、我可以在过渡期间在这里为您提供该驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫
    我实际上在 Windows 10上使用 TivaWare_C_Series-2.1.3.156。 我很期待
    您可以向我发送工作文件。 这是什么时候可能实现的?
    谢谢、
    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    您可以尝试使用 TivaWare 2.1.4吗? 已经解决了一些驱动程序问题、您的特定问题可能会通过使用2.1.4解决-请在尝试后报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫
    我使用 TivaWare_C_Series-2.1.4.178尝试过它、并继续得到相同的错误。
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    我在内部跟进此问题的一些解决方案。 一旦我有了具体的东西,我就会把它传给你。 如果状态更新仍在进行中、我将在下周初提供状态更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    请从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载 SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip

    此修补程序修复了 USB Windows 驱动程序在签名时遇到的错误。 将 TivaWare v2.1.4.178的文件夹"windows_drivers"替换为该补丁的内容。

    如果仍有问题、请确保在更新到修补程序中的驱动程序之前已完全删除旧驱动程序。