This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:tirtos

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613837/rtos-tm4c1294ncpdt-tirtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我写了一个计时器,从其 调用任务(通过信标)中调用了200毫秒的计时器-->任务包含 SD_SPI 操作它的写入 数据 Evert 200ms ..5分钟,一旦我想关闭文件并创建新文件...... 我在创建文件时编写了一些例程、将数据写入第一个文件仅 剩余文件正在创建、但数据不是 writing.e2e.ti.com/.../fatsd.c 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kota、

    您能否提供您看到的输出? 这将帮助我了解您的问题是什么。 此外、您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助

    我有 SD 卡与 SPI 连接,我想 在.txt 文件中写入数据.......... 当我打开 SPI 处理程序、打开文本文件和写入数据、关闭 txt 文件和 SPI 处理程序时、我的速度每200ms 执行一次、如果你检查我以前的 msg、你可以找到一次.c 文件、请在我编写一些例程后检查 。

    谢谢  

    Rajesh.K