This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C ADC 0波动读数

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608389/tm4c-adc-0-fluctuating-readings

1)大家好、我使用 tm4c1294xl 板我是对 ADC0 (AIN0)进行编程、输出值  波动很大、当将 AIN0引脚与 GND 相连时、不会出现0000或提供其他值...???

2)如何在 ti-exosite 中添加新的我自己的 DESHBOARD??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然您的姓名(当然)是一个很好很有趣的名称、但对于您在这里展示的主题、它可能不是一个理想的"标识符"。

    在您的案例中-"使用 TM4C1294时 ADC 读数波动"可能会更好地反映您的"主题?" 了解您对"技术感兴趣"的领域、他人就可以确定他们是否以及如何为您提供帮助。

    这类 MCU (来自任何供应商)并不以出色的精度和精度著称、因此(某些)读取会发生波动。 像往常一样——“魔鬼在细节中”——你没有提供任何关于你定义的“非常波动”的见解。

    您对 ADC 代码的演示也会很有用。 当模拟前端的输出阻抗与 MCU ADC 的输入阻抗非常匹配时、可获得最佳 ADC 读数。 (请阅读 MCU 手册以了解更多详细信息...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读数波动的另一个来源是电源。

    模拟读数将其输入引脚和 GND 引脚之间的电压差与基准电压和 GND 引脚之间的电压进行比较。 现在、MCU 上的瞬时 GND 电平不一定与模拟信号源上的瞬时 GND 电平相同。 尤其是内置于 MCU 中的模数转换器会受到 MCU 内核产生的纹波电流的影响。 它在 MCU GND、模拟信号 GND 和电源 GND 电平之间沿 GND 路径引入脉动压降。

    一些 MCU 提供单独的模拟 GND (和模拟 VCC)电源引脚。 不得将这些引脚连接到数字 GND/VCC。 VCC shoudl 至少应由某种滤波器(例如、在数字和模拟 VCC 之间连接一个串联电阻、在模拟 VCC 和模拟 GND 之间连接一个电容)隔开。 模拟 GND 应与数字 GND 分开布线、并在某个位置(例如直接在电源处)满足信号源 GND 要求、以便 MCU 工作电流不会流经模拟 GND 走线。

    在没有单独模拟 GND 的 MCU 上、GND 布线应尽可能大且笔直(通过更大限度地减小电阻和电感来最大限度地减小压降)。 电源应通过尽可能靠近 MCU 的电容器进行滤波:大电解电容器(或钽电容器)和小但快速陶瓷电容器一起。 10µF μ F 陶瓷电容器可在0805尺寸上提供6.3V 电压、效果非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens——很高兴能注意到你的回来! (即使是简短的)

    我们怀疑您也曾访问过(旧) hawunts (MSP)-这可能证明是明智的、因为此海报"已安静下来"(但为了从帖子的主题行中删除他的姓名)、并且自他(唯一的)到达这里后一周内将会过去。

    祝你好运-知道你被错过了,希望你能好。 (您是否阅读了论坛的"消息?") 再见...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBIT]Jens -非常适合您的退货! (即使是简短的)[/引述]

    我从来没有完全离开过(除了过去两周我没有任何互联网访问-或者至少不想为每一个 MB 支付一笔钱)。 我不再扫描论坛上的新主题帖。 但是、我仍然会收到有关我曾经参与过的主题帖中新帖子的邮件通知。 有时我会回答。

    但是、我之所以在这里发布、是因为此主题在 MVP 论坛中有所提及(在该论坛中、我仍然处于活动状态、处于较低级别)

    AFAIK,一名工作人员改变了主题栏。 也许这一行动已经将线程从 OP 的焦点中拉开了。