This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L430:如果连接了器件、SL_SelfTest_MibSPI 会失败

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608574/rm46l430-sl_selftest_mibspi-fails-if-there-is-a-device-connected

器件型号:RM46L430

大家好、

在执行测试之前、SL_SelfTest_MibSPI 回路自检不会禁用传输组上的芯片选择。 我之所以发现这一点、是因为周期性测试损坏了我的输出扩展器并导致回读错误检查失败。

这意味着、当 SPI 器件在总线上驱动时、回路模式处于激活状态。

这与 Rm46L 参考手册相矛盾、其中规定:

注意:输入/输出回路的使用指南
输入/输出环回模式应谨慎使用、因为在某些配置中、即使是接收引脚也会被发送数据驱动。 在测试过程中、应确保所有 SPI 引脚都不会被连接到它们的任何其他器件驱动。 否则、如果在 I/O 回送模式下选择模拟回送、则测试可能会损坏器件。

SafeTI 诊断库帮助仅指出必须没有待处理的传输、并且必须设置 pinmux。

该测试将"随机"测试模式数据写入连接的器件、并(根据用户手册)存在永久损坏的风险。

此致、

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mark

    我会将您的意见转发给我们的软件开发团队。 在执行模拟回路测试之前、需要检查芯片选择状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向 SDOCM00122939提交了一个 TT、以解决安全库中的上述问题。
    这将在即将发布的版本中解决。