This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:更改固件映像可执行地址而不使用硬代码

Guru**** 2927740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611837/tm4c1292ncpdt-changing-of-firmware-image-executable-address-without-hardcode

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我必须从我的启动代码中执行两个固件映像。 映像分配在闪存存储器中的地址0x4000和0x084000处。 要执行我当前正在执行的这些图像、如下所示、


 如果(st%2=0)
 {
  asm (" MOV r0、#0x00004000");
     asm (" ldr    sp、[r0]");
   asm (" LDR    PC、[r0、#4]");                      //跳转到起始地址+ 4.
       asm (" bx     r0");
 }
 其他
 {
  asm (" MOV r0、#0x00084000");
  asm (" ldr    sp、[r0]");
  asm (" LDR    PC、[r0、#4]");                      //跳转到起始地址+ 4.
  asm (" bx     r0");
 }

此处 st 是一个变量递增、仅用于测试目的。 此代码工作正常。 但是、要执行这些映像、我必须将映像的应用程序矢量地址设置为映像的 cmd 文件中的相应闪存存储器地址。 我能否从引导代码执行映像而不在其 cmd 文件中设置映像的应用程序矢量地址? 是否有任何方法可以从引导代码中获取映像的应用程序矢量地址?

此致

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandra、

    也许我不清楚你的问题。 您的两个映像将分配给两个地址、即0x4000和0x8400。 如果 cmd 文件未指定两个程序映像的分配位置、您将如何编译/链接这两个程序映像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三个字:Charles、

    位置独立代码。

    Robert

    实际上是对失效防护引导加载程序的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要从闪存执行映像、并且地址现在未知、则意味着映像地址不是固定为0x4000或0x84000、那么我能否从引导代码中获取映像地址? 是否有任何方法可以将 此地址提取到 EEPROM 中存储的变量中并在稍后加载?

    此致

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandra、
    不确定您是否正在寻找 Robert 建议的 PIC。 我没有 PIC 代码经验。 如果您正在寻找这种解决方案、我们需要咨询编译器团队、因为我甚至不确定是否支持这种解决方案。 但是、如果您只是想在 EEPROM 中存储地址0x4000和0x8400、我就不会真正看到问题。 它与您当前在 EEPROM 中有一个可决定执行哪个映像的变量时所做的操作没有太大不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    此致

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra、

    这不是对您提出的问题的直接回答、而是一种解决方法。 我们以前也面临着同样的需要。

    我不知道 CCS 是否可以处理这个独立于 Robert 提到的位置的事情... 但我会假定、在执行过程中、这种间接地址转换需要额外的资源。 我们决定不学习它。

    因此、我们所做的是始终编译主代码以从.cmd 文件中配置的固定位置运行。 最终的固件更新实际上存储在其他位置、在启动期间、如果需要、新的固件候选项会复制到默认位置。

    如果我们的目标代码为"小"(实际上、略小于 MCU 闪存大小的1/3)、闪存中始终保留三个副本:当前、恢复和候选。 如果固件大于该值、则使用相同的概念、但使用外部闪存(或必须丢弃还原版本、这种情况不太安全)。

    谢谢

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bruno 的见解!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    很高兴能够提供一些帮助!
    管理固件更新的这一主题是一个反复出现的问题、我认为我们可以共同提出一个"完整库"来实现这一目标。 我的团队在目前不太活跃的海报路易斯·安东尼奥的帮助下、已经创建了一个相当体面和可靠的解决方案-但我们仍然可以为其添加一些功能。
    您是否认为 TI 协调的某种"团队合作"可能会在以后包含在 utils 库中?
    我团队的"好处"是、经验丰富的同事会提供意见、并根据 TI 的"最低质量"标准增加形式、但最终肯定会是双赢的结果。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、
    我已向您发送了一封私人邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    感谢你的答复

    此致
    Sandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva">我不知道 CCS 是否可以处理这个位置 Robert 提到过的独立问题... 但我会假定、在执行过程中、这种间接地址转换需要额外的资源。 我们决定不学习它。[/引述]

    不一定。 发生的情况是、常数(const int x;而不是23)和从零偏移的函数会从不同的地址偏移。 对于某些处理器(例如"小型和小型 x86型号)、这会导致零额外开销、而对于其他处理器、这可以忽略不计。 我了解68K 处理器上使用 PIC 的原始 MAC。 请注意、ARM 指令集确实包含一个相对调用、因此我不会期望过多的额外开销(如果有的话)。

    CCS 是否足够好是一个单独的问题。 IAR 可以、但显然存在一些限制。

    [引用 user="Bruno Saraiva">Hence、我们所做的是始终编译主代码、以便从.cmd 文件中配置的固定位置运行。 最终的固件更新实际上存储在其他位置、在启动期间、如果需要、新的固件候选项会复制到默认位置。

    如果启动时的副本开销是可以接受的,则此操作将起作用。

    如果不是、则 IE 的要求是

    • 启动时不会产生额外开销
    • 必须始终至少测试一个有效的使用二进制文件才能始终运行
      • 加载新的二进制文件后、必须可以回滚到以前工作的二进制文件(将新的二进制文件标记为"坏")
      • 新的二进制文件优先覆盖标记为不工作的二进制文件、否则用户会标记要覆盖的有效二进制文件
        • 这是除了检查二进制文件是否完整、准确以及是否来自可靠的源文件之外、这显然应该将新二进制文件标记为无效。

    在这种情况下、另一种方法是将二进制文件发送到两个或更多不同的位置、并仅下载所选位置的二进制文件。 更多的链接和位置工作以及更大的分发文件、但其行为与位置无关代码。

    Robert