This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:谐振器选择

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667495/tms570ls0432-resonator-selection

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

您好!

我目前正在生产使用 TMS570来控制一系列 BQ76PL455A-Q1 IC 的电路板、是否有推荐用于此 TMS570的谐振器、因为我在数据表中找不到任何推荐的谐振、电容等值?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们不建议使用谐振器。 振荡器的最大频率限制为20MHz。

    TI 强烈建议每位客户向谐振器/晶体提交器件样片

    供应商进行验证。 供应商有相应的设备来确定哪种负载电容器能够进行最佳调节

    它们的谐振器/晶体连接到微控制器器件、以实现最佳启动和运行

    温度/电压极限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 QJ、

    您知道 MCU 的内部电容是多少吗? 由于我需要计算与谐振器配合使用的电容器、因此遗憾的是、我无法生产电路板以提交给制造商进行测试。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    晶体振荡器的正确运行取决于两个外部电容器 C1和 C2的值。 这些电容器与 PCB 和晶体端子中的任何寄生电容一起构成晶体所见的总负载电容。 晶体数据表中给出了晶体的最佳负载电容 CL、并且 C1和 C2应根据以下公式与该值匹配:

    Cl =(C1*C2)/(C1+C2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 QJ、
    一如既往的乐于助人,祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更精确一点、该公式中的 C1和 C2包含引脚的内部电容。 Alex 询问了这些引脚电容。 供参考:芯片内部电容通常高于 PCB 杂散电容(在其他微控制器上为4pF-6pF)。 换句话说、它们将主导 PCB 设计。
    数据表中对这些电容值没有任何说明。

    它也没有提到建议的负载电容(CL)范围。 我们知道给定晶体所需的电容值。 但 TMS570的振荡器可以驱动多少负载电容?

    除了有两个串联电容器之外、还有任何有关 TMS570振荡器的相关信息?
    谢谢、
    Tamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamas、

    很抱歉、我们没有这些数据。