This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 blynk 的 Tiva + CC3100库配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613948/tiva-plus-cc3100-library-configuration-for-blynk

主题中讨论的其他器件:Energia

大家好、

我发布的这篇文章涉及 Blynk Cloud、我们可以使用它通过 andriod 应用程序无线控制 launchpad。正如 blynk 网站所说、安装 blynk 的所有库、您可以开始将 blynk 云用于物联网应用。

我对 Energia v17也是如此、但它始终显示 blynksimpleEnergiaWifi.h 未找到的错误。

如果有人知道我所面临的问题是什么、那将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对"Bylnk"和"Energia"的突出显示被注释。 如果这两个问题确实有效、您是否会提出这个问题?

    这里有很多人会对"Android"与 TM4C 器件配对感兴趣-您(确定) Blynk (与 TM4C 配对)是否声称?

    至于您的、"file not found"(未找到文件)-该文件必须从"Blynk"流式传输-极不可能驻留在 Energia 中。 您是否已将该文件导入到程序中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE

    正如他们在网站中提到的、Blynk 社区正在支持 TI 平台。
    很多人将其用于 Aurdiono 板、Energia 作为基于 aurdino 的 IDE、因此它应该支持 Energia 支持的所有 TI 板。
    问题仅在于库文件、没有提到为 Energia 安装它们的正确过程。由于很少有人知道 Blynk 和 Energia 配合的事实、因此在网上对 TI 电路板的社区支持更少。我确信 e2e 中有人会解决这个问题。

    嗯、我已经将该库包含在 Energia 库目录中、但它仍然显示相同的错误。

    此致

    更确切地说
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果确实如此、"Blynk Community 正在支持 TM4C "-我关于进一步请求/审查(该)社区的建议非常有意义。 (我从来没有听说过“Blynk”——但我“非常清楚”这里的大量文章——那些在“外石”下尝试可靠操作的人所遭受的痛苦。)

    是否不希望" Blynk 的支持"包括(部分)所需库安装的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,所有的信誉都归功于 Energia People,他们没有更新过多 IDE。当他们按照基于 aurdino 的设计它时,它应该支持所有 aurdino 支持的,并且应该定期放弃。

    需要站立或将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sajad Raster4"]需要站起来或关闭它。

    这就是为什么(大部分/大部分)您的请求应转移到"那些"发起/赞助论坛。

    在"出血边缘"(最新-最新/最大)运行通常会导致此类问题。   您可能会有点"提前"!