This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TivaWare 中缺少 TimerIsEnabled()函数?

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613991/tm4c123gh6pm-missing-in-tivaware-a-timerisenabled-function

器件型号:TM4C123GH6PM

对于定时器(driverlib\timers)、TivaWare 提供函数 TimerEnable()和 TimerDisable()。 我没有看到相应的 TimerIsEnabled()函数来查询计时器的启用状态。 这样一个函数可能看起来像这样(尽管这是**未经**测试的)--

//
//
//! 检查是否启用了定时器
//!
//! \param ui32Base 是定时器模块的基址。
//! \param ui32Timer 指定要检查的计时器;必须是
//! \b TIMER_A、\b TIMER_B 或\b TIMER_Both。
//!
//! 如果启用了指定的计时器、则返回 true;如果禁用、则返回 false
//
*********
bool TimerIsEnabled (uint32_t ui32Base、uint32_t ui32Timer)
{
uint32_t TmrOCtl = HWREG (ui32Base + TIMER_O_CTL);
uint32_t Expected = ui32定时器和(TIMER_CTL_TAEN | TIMER_CTL_TBEN);

assert (_TimerBaseValid (ui32Base));
断言((ui32Timer == TIMER_A)||(ui32Timer ==TIMER_B)||
(ui32Timer = Timer_both);

返回((TmrOCtl & Expected)== Expected)? true : false ;
}

在 TivaWare 的未来版本中是否有可能发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为类似(巨型)半公司的过去成员-完全无法预测所有此类客户需求。 当然、您的职能是有价值的、但供应商的工作量很大、时间很短、"并非所有请求都能得到满足。"

    需要注意的是、如果此函数证明具有高价值-您可以将其用于自己的用途-但要小心、因为每次 API 升级都会要求这样的"添加函数"新颖插入...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常感谢您的建议、通过在 E2E 上发帖、其他人可能会看到并使用您的功能、但我无法保证将其包含在 TivaWare 的未来版本中。