This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:HalCoGen -将器件从 ZWT 更改为 PGE

Guru**** 2781495 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613910/ccs-tms570ls1227-halcogen---changing-device-from-zwt-to-pge

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我目前正在使用具有 TMS570LS1227 ZWT 版本的开发套件。 我很快就需要在具有 PGE 型号的电路板上测试我的代码、我想知道在项目创建后、是否可以在 HalCoGen 和 Code Composer Studio 中更改器件、 或者、如果我需要从 scrath 重新开始。

我知道多路复用设置会有所不同、需要相应地进行调整。

谢谢!

索非亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    您可以手动编辑.hcg 和.dil 文件以更改设备类型。 确保备份所有内容并处理项目副本、因为代码中可能会发生不可预见的更改。 复制.hcg 和.dil 文件后、在 Halcogen 中打开项目并运行代码生成过程。 您可以对旧生成的文件与新生成的文件进行比较、以查看转换中可能发生的更改和/或丢失的内容。 当然、您应该特别注意 PINMUX 选项、但也要注意 ZWT 中包含的一些引脚/功能和模块可能会与 l44引脚器件一同丢失。 与往常一样、创建备份/还原点、并将工具的输出与较大程序包上的先前工作输出进行比较、以了解可能发生的变化。 DIFF 工具将是您在本活动中的朋友、但比从头开始更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sofia、

    一些引脚是多路复用的或在144QFP 封装中不可用、例如、QFP 封装没有 EMIF 模块。 Pinmux 问候语将会不同(您知道)。
    ZWT 封装的最大时钟频率为180MHz、但是 QFP 为160MHz。 PLL 配置可能不同、模块的时钟预分频也可能不同。
    如果两个软件包使用相同的 PLL 设置(例如160MHz)、则大多数驱动程序(头文件、c 文件和 asm 文件)将是相同的。