This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357 Launchpad 中的以太网

Guru**** 2583855 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609892/ethernet-in-tms570lc4357-launchpad

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

我正在尝试在 TMS570LC4357 LaunchPad 中实现以太网接口、我已从链接 processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration 下载示例代码 v00.30.00 并根据指令实现   

编译和编译后、我将获取输出为

Hercules 微控制器
应用工程师
小端字节序器件
初始化以太网(DHCP)
调试-获取 PHY ID ...成功
调试-使 PHY 处于活动状态...成功
调试-获取 PHY 链路状态...成功
调试-设置链接...成功
已完成
正在启动 Web Server..Done

Hercules 微控制器
应用工程师
小端字节序器件
设备 IP 地址:192.168.0.12
可访问 Web 服务器@ http:\\192.168.0.12

但我无法对设备执行 ping 操作。因此、请帮助我解决问题。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、ping 协议是另一种方法。 我不确定该演示是否实现了 ping。

    电路板看起来正常、因为它能够通过 DHCP 获取地址。

    主机 PC 上的 IP 地址需要与192.168.0.12位于同一子网。

    然后、您只需打开 Web 浏览器、并将 http:\\192.168.0.12输入地址栏即可看到电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主机 PC 位于相同的子网掩码中、但我没有获得 Web broeser、并且我已经提供了静态 IP 而不是 DHCP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    LWIP 具有 ping 功能。 在 v00.30.00演示代码中、如果代码已运行到可访问的 Webserver @ http:\\xx.xx.xx、则 ping 操作会起作用。 我在同一台交换机上连接的第二台 PC 上 Ping 了我的 Launchpad、没有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     您能否将您执行的项目发送给我、以便我可以转储和检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    我在 HDK 上进行了测试。 该项目将无法在 Launchpad 上运行。 HDK 和 Launchpad 对 MII 使用不同的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的工作