This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG Tiva c 系列 EVM

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613266/reg-tiva-c-series-evm

我使用的是 Tiva C 系列 TM4C1239XL 评估板使用的是 TI RTOS、我想知道我实际上必须使用的驱动程序文件。
因为我在此位置找到不同的驱动程序文件 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\tidrivers_tivac_2_16_01_13\packages/ti\drivers。

对于 I2C、我可以找到 i2c.c 文件和 i2cTiva.c 文件。

1.我想知道我必须将哪个驱动程序文件用于 RTOS 程序。

这两个驱动程序文件的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar、您好!

    我认为您只需要使用 i2c.c 文件。 例如、我知道哪个项目将 I2C 与 TI-RTOS 结合使用、其中包括"packages (软件包)"文件夹的路径链接、然后使用此链接调用 I2C 驱动程序:

    #include 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请问 I2cTiva.c 驱动程序文件的用途是什么

    #include

    此标题用于?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manohar、您好!

    我对 TI-RTOS 随附的文件不是很熟悉、因此不知道有没有具体的用例。

    查看这些文件、可以看到 I2CTiva.c 文件具有额外的 API。 因此、您应该对它们进行概述并确定它们是需要的还是有用的。 否则、只需坚持使用基本的 I2C.c 文件即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph Jacobi、

    谢谢:)



    此致、
    Manohar