This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:15秒后内部稳压器打开

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663903/tms470mf06607-internal-voltage-regulator-is-turned-on-after-15-seconds

器件型号:TMS470MF06607

你好

我使用的是 TMS470MF06607 Micro。 内部稳压器在15秒后打开。

我有三个硬件板。 我所面临的所有板都是相同的问题。

在开发过程中、是否有人遇到了这个问题?  

请帮我解决这个问题?

此致

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、

    请检查连接到 VCC 引脚的电容器的值。 所需的值为1.2uF 至6uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的说明。 我在 Vcc (1.5v)线路上使用1.04uF 电容(1uf +400nF)电容。

    1uF 电容器 为钽电容器。

    此线路上使用的电容器类型是否存在任何问题?

    我将在设置正确的上限后分享结果。

    此致

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    在 Vcc 线路上尝试使用2uf 电容器。 但问题仍然存在。

    在电路板上观察到一种现象。

    电源(5V)由 USB 电缆提供。 我们使用了5V 至3.3V LDO。

    如果我们将 OSCIN 引脚和5V 电源短路、则电路板会立即唤醒、否则仍需要15秒。

    还有其他建议吗?

    此致

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kumar、

    请检查用于晶体的电容器。 您应该使用晶体供应商推荐的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8130.PPS-Micro_5F00_Analogue_5F00_Schematic.pdfHelloWang、

    我在振荡器上使用了建议的 CAP 值、但问题仍然存在。

    我正在附上原理图以供进一步检查。 请在这里帮助我。

    此致

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许库马尔

    只需阅读您的原理图。 nPORRST 有一个外部上拉电阻器、电阻器的值为220欧姆。 我建议使用较大的电阻器、例如10千欧。

    我还建议移除 R68 (nTRST 的上拉电阻)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我已将 nPORRST 的上拉电阻更改为10k。 我现在可以恢复2块板。

    星期一、我将更改剩余的板。 我将检查一次并分享结果。  

    我认为其他电路板也应该起作用。

    nTRST 的上拉电阻:

     我已从 TI 参考原理图中获取该稳压器。 请说明不安装此电阻器的原因是什么?

    我随附参考原理图的快照供您参考。

    此致

    库马尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    很高兴知道电路板在更改上拉电阻器的值后工作。

    在 TMS470器件上、nTRST 被用来复位 TAP 和调试逻辑。 nTRST 引脚有一个弱内部下拉电阻。 这个内部下拉电阻器确保 nTRST 在这个引脚打开时有效(未连接 JTAG 仿真器)、并且防止器件进入调试状态。 如果使用外部上拉电阻器、则存在电流泄漏。