This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:引导加载程序可用验证

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613671/tms570lc4357-boot-loader-available-verification

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、先生、

我计划 在我的新项目中使用此 TMS570LC4357微控制器。  

为此、我想了解一些有关引导加载程序的详细信息。 对于该控制器、有哪些引导加载程序可用。

它是否具有 SCI 引导加载程序???  

如果引导加载程序可用、请同时发送链接。

我还有一个疑问。 是否可以通过 Halcogen 代码生成器生成启动代码???  

在 halcogen 代码生成器中、示例代码可用于 tms570ls 系列。 相同的代码也适用于 tms570lc 系列,或者它将针对该微控制器进行更改??

您能不能就此问题向我推荐一些解决方案。

此致

Arun Kumar.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿伦库马尔、您好!

    我们没有适用于 TMS570LC43x 器件的引导加载程序。 您可以修改 LC43x 器件的现有 TMS570LS3x 引导加载程序。

    是的、您可以使用 HalCoGen 生成一个简单的启动代码。 LS31x 的启动代码与 LCx 器件的启动代码不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    如果启动代码是不同的方式、则外设示例代码也是不同的。
    例如:在 halcogen 代码生成器中,可以使用通信示例代码。 TMS570LC4357是相同的、或者该程序对于该微控制器是不同的。

    此致
    Arun Kumar.N