This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:连接到外部 DPRAM 的 EMIF 接口

Guru**** 2580145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609863/tms570lc4357-emif-interface-to-a-external-dpram

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的 TI:

我在我的设计中使用的是 TMS570LC4357。

我对 EMIF 接口有疑问。

在写入外部异步 DPRAM 时、是否只能生成地址并禁用 EMIF 数据线路?? 数据将来自其他外部器件。

正在等待回复...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushma、您好!

    如果您有2个异步存储器器件通过 EMIF 连接 MCU、则这些器件可以使用不同的芯片选择。 LC43x 器件具有3个用于异步存储器的芯片选择(EMIF_NCS[4:2])。 这些引脚仅在访问渐近存储器期间有效。

    如果只有1个存储器器件连接到 MCU、并且您只想切换地址引脚、则可以尝试将 WE 和 OE 拉为高电平并执行读取操作。 我以前没有尝试过这种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的回复和建议。 我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、让我们知道您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法仅通过读取操作切换地址引脚、因为在设计中、我们连接了 DPRAM!!!!!!
    主要任务是将外部 ADC 数据写入 DPRAM (由 TMS570控制)。 在该设计中、我们连接到 DPRAM 的写入使能端、其地址线连接到 TMS570LC4357 EMIF 地址线。
    因此、如果我需要将 ADC 数据写入 DPRAM、我们应该将其设置为低电平。
    因此、考虑改变设计...