This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:是否有适用于 Keil 编译器(uVision)的 RM48引导加载程序演示代码?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610911/rm48l952-is-there-any-rm48-bootloader-demo-code-which-was-adapted-for-the-keil-compiler-uvision

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的 TI 团队:

 是否有适用于 Keil 编译器(uVision)的 RM48引导加载程序演示代码?

 谢谢。

来自 Will Hsu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    不、我们不会为 Keil 编译器引导加载程序。

    将 CCS 工程导入 uVision 是非常简单的方法、您需要修改的文件只有链接器命令文件和 sys_core.asm。

    请参阅 HALCoGen 为 ARM 工具(Keil)生成的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。 下面是我的项目和错误消息。

    有人能帮我解决这个问题吗?

     

    正在链接...

    FS800_BLD_V00.AXF:错误:L6405E:无。任何选择器与 BL_UART.o (.bss)匹配。
    FS800_BLD_V00.AXF:错误:L6405E:无。任何选择器都与 BL_YMODE.o (.bss)匹配。
    FS800_BLD_V00.AXF:错误:L6405E:无。任何选择器与 HW_sci.o (.bss)匹配。
    FS800_BLD_V00.AXF:错误:L6405E:否。任何选择器都与 sci_common.o (.bss)匹配。
    未创建目标

    e2e.ti.com/.../8054.FS800_5F00_Bootloader.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、QJ Wang、
    您能帮 Felix Hseh 介绍一下引导加载程序。
    谢谢。

    许志光