This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:StellarisWare 中 lwiplib.h 中的 lwIPNetworkNameGet 函数调用发生了什么情况?

Guru**** 2614525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613015/tm4c1294kcpdt-what-happened-to-the-lwipnetworknameget-function-call-in-lwiplib-h-in-stellarisware

器件型号:TM4C1294KCPDT

httpd.h 中有一个函数"lwIPNetworkNameGet"、它位于 StellarisWare 软件包的\utils\中。  但是、该函数不会出现在 Tivaware 的同一个标头中。  在 Tivaware 中哪里可以找到"lwIPNetworkNameGet"的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    httpd.h 是第三方 LWIP 文件、不是来自 TI。 我怀疑对最新版本的 TivaWare 中包含的 LWIP 版本1.4.1所做的更改。 除非我们的一位社区专家介入、否则您可能需要将此问题发布到 LWIP 社区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    httpd.h 头文件在主注释的底部有这一行。

    *此版本的文件已由德州仪器(TI)修改、以提供
    *简单的服务器端包含(SSI)和通用网关接口(CGI)
    *功能。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请划去。 注释出现在主 LWIP 源中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦。 我看到了错误的标头。 让我再次解释一下、希望这次正确。

    在 StellarisWare 主源树中、在\Utils\lwipplib.h 中有一个名为"lwIPNetworkNameGet"的函数 该函数不存在于 Tivaware lwiplib.h 文件中。 在哪里可以找到"lwIPNetworkNameGet"的替换函数?