This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GE6PM:适用于 TM4C 的 TI-RTOS 2.2x

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667278/rtos-tm4c123ge6pm-ti-rtos-2-2x-for-tm4c

器件型号:TM4C123GE6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI-RTOS

我们什么时候可以为 TM4C 发布 TI-RTOS 的更新版本? 我遇到 这里描述的 I2C 问题、 其中建议的解决方法是使用 I2C_CANCEL()(TI-RTOS 2.16中不存在该问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mg_GTI、

    我们目前尚未计划用于 TM4C 的新 TI-RTOS。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鉴于 TM4C/TI-RTOS 不会接收任何未来更新、TI 是否为新设计推荐了 MCU/RTOS 组合?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求其中一位产品经理对此主题发表评论。 他们的长期情况比我好。 他本周出差、因此回复速度可能有点慢。 如果您一周内没有听到任何声音、请按此线程将其提高到顶部。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不需要以太网端口、我们建议您采用新设计、以便仍使用 TM4C123器件。 请注意、如果出现足够的关键问题需要解决、我们可能会发布用于 TivaC 的新 TI-RTOS。

    如果您想要添加以太网、新设计应查看 MSP432E4器件。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    由于采用以太网外设、TM4C129 MCU 并不是所有 TM4C129 MCU 都被选为 TM4C123的新设计、因为 TM4C123和 TM4C129之间还有许多其他特色、包括添加的外设(EPI、LCD 控制器、安全性等)、更大的存储空间、 因此、在某些情况下、TM4C129器件仍然非常适合使用 TI-RTOS 的新设计。