This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:处于复位状态的不同电源域的电流消耗

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612632/tms570ls3137-current-consumption-of-different-power-domains-in-reset-state

器件型号:TMS570LS3137

您好!

  不同电源域在复位状态下的电流消耗是多少?

您 必须预期最大值是正确的 复位状态下的功耗、是否会导致没有模块被停用、CPU 由于缺少初始化而运行的最大级别?

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    我假设您所指的是不同的电源轨、例如 VCCIO、VCCP、VCC、VCCPLL 等

    TI 未指定这些器件的复位电流、因此我很难提供直接答案。 但是、在复位期间、所有时钟都会停止、因此器件内不会发生处理、并且您的大部分电流将是泄漏电流。 根据最坏情况下的晶体管特性、最大供电电压电平和最高环境温度、泄漏电流可能非常高、几乎与工作电流相同。

    然而、从更实际的角度来看、它将明显低于典型用例中指定的最大值。 (标称晶体管工艺、标称电压、标称环境温度)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回复。

    VCORE (1v2)应由3V3生成。 您能否提供最大值 电流范围、以便选择合适的直流/直流转换器? 或者、如果有电源建议、将会很有帮助。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    数据表提供了最大工作电流、如下表所示: