This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:将 N2HET 用作信号发生器的数字视频数据仿真

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612964/tms570ls3134-emulation-of-digital-video-data-using-n2het-as-signal-generator

器件型号:TMS570LS3134

我想知道是否可以使用 N2HET 仿真视频端口。 因此、N2HET 需要生成以下信号:  

PCLK (像素时钟)~ 20MHz、基本上是一个占空比为50%的 PWM。

VOUT_D0至 VOUT_D7 (视频并行数据、8位) 值可能 会更改 每个 PCLK。

HSNYC (反映 视频线路、发生 在576 PCLK 之后)。
YSYNC (反映视频帧、 发生 在576 HSYNC 之后)。

 所有这些都必须与 PCLK 同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EJS、

    我不认为我们可以使用 NHET 来实现它。 最大系统时钟为180MHz、最大 HR 时钟为90MHz。 如果您只想生成11个具有不同周期和占空比的 PWM 信号、我们至少需要针对每个 PWM (PWM、占空比及其更新)使用4条指令、因此需要40条以上的指令。 如果使用40条指令、则最大环路频率(1/LRP)为90MHz/64、远低于20MHz。