This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:使电路板从上电启动。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612375/launchxl2-rm57l-getting-board-to-boot-from-power-on

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

您好!

在加电后、RM48HDK 和 CNCD 电路板可以正确复位。

LAUNCHXL2-RM57的运气不一样。  即使简单的闪烁 LED 测试在调试器中也能正常运行、但在电路板断电后也无法启动。

想知道是否有人知道如何让 RM57启动??

我怀疑同时为 XDS110供电时存在一些问题冲突、但是 NRST 或 NPORST 开关不会使 CPU 脱离复位状态。

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stomp、

    您是否已将任何代码编程到闪存中? 错误指示灯是否亮起? 电源 LED (5V、3.3V 和1.2V)如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面是我遵循的流程:

    1.从 CCS 对器件进行编程、检查闪烁的用户 LED 和无 nERROR LED
    2.卸下 USB 连接器
    3.等待10秒钟
    4.重新连接 USB 电缆
    5.设备无法引导,复位开关不执行任何操作,用户 LED 指示灯不闪烁,指示灯也不闪烁!

    我想知道 XDS110和 USB 连接是否存在某种限制、以至于它会以某种方式使 RM57停止?

    有什么想法吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stomp、

    请尝试我的测试用例。

    测试用例用于使用户 LED 闪烁(LED2)。 它可以在我的 RM57 Launchpad 上正常启动。 RM57 Launchpad 将 GIOB6 (引脚 J2) 用于 LED2、将 GIOB_7 (引脚 F1)用于 LED3。

    e2e.ti.com/.../5518.RM57L843_5F00_rtiBlinky.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    正如我之前所说的、我们在这里获得的支持质量是真正的世界级的。

    您的示例代码工作正常,并引导我识别 启动功能中缺少的_memInit_()调用。  

    再次感谢、问题得到了解决。

    谢谢

    Stomp;