This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:参考手册和数据表之间的文档不一致

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661529/tms570lc4357-documentation-inconsistency-between-reference-manual-and-datasheet

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我使用的是 TMS570LC4357封装 ZWT、我想使用 MIBSPI2NCS[1](仅引脚 D3)。

我按照 数据表中的表4-28 / TRM 中的表6-1所示配置了输出多路复用寄存器 PINMMR35[13]。

但是、我很困惑、因为我发现 TRM 的表6-2中的引脚也可配置用于输入多路复用。

在参考手册中、表6-2表示、如果 PINMMR88[17]= 1、则 D3引脚上的 MIBSPI2NCS[1]可用。

在数据表的表4-29中、MIBSPI2NCS[1]未列在同一个表中。

我的问题是:

-哪个输入引脚复用表适用?

-如果 TRM 中的表适用、那么如果我使用此引脚进行 SPI 通信、我是否需要配置 PINMMR88?为什么? 如果我使用 MIBSPI2NCS[1]引脚作为 GPIO 输入、答案是否不同? GPIO 输出?

此致、

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    请使用数据表(spns195c)中的表4-29。 TRM 中的表格显示第一个选项为 nA (不适用)。 MibSPI2CS[1]仅连接到一个端子:D3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回答。

    更一般而言、如果我以32位的形式写入 PINMMR 寄存器、那么写入表中未显示的字段(数据表中的4-28或4-29)中的值是否重要?
    示例:PINMMR37[16-23]、PINMMR37[24-31]、PINMMR89[0-7]、PINMMR89[8-15]

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    没关系。 仅使用 PIMMMR89的16/17/24/25位。 写入其他未使用的位将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在电路板上执行了检查、如果我没有为输入路径配置 PINMMR88寄存器、MIBSPI2NCS[1]不会指示 D3引脚的状态 (我将该引脚配置为 GPIO 引脚、以便能够通过 MIBSPI 模块的 SPIPCx 寄存器对其进行操作)。
    因此、我想现在应该考虑 TRM 中的输入多路复用表、而不是数据表中的表。
    我不使用 eCAP 和 eQEP 模块、但 TRM 还表明、通过默认、eCAP 和 eQEP 输入被映射到任何引脚、应用在使用这些模块之前需要对其进行配置(请注意、来自 TRM 的第6.4章)。
    你同意吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    我同意你的意见。
    如果您使用 MibSPI2NCS[1]作为输入(Gio 模式)、则必须设置 pinmmr88[17]。

    对于 eCAP 和 eQEP、它们不能被用作输入、表4-29看起来正常。 但最好将 ECAP 和 eQEP 添加到表4-29中、如 TRM 中的表6-2所示。

    谢谢你,盖尔