This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:QS_IoT...

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612462/ek-tm4c1294xl-qs_iot

器件型号:EK-TM4C1294XL

尊敬的 TI 社区成员:

首先、感谢所有这些提示、我尝试了、但我无法理解..please 任何人都实际上检查了此板并确定了我对 C++不是很了解的问题...

我已经尝试为 5个或更多的 TivaWare 内的 LED 编辑"QS_IoT"程序。这仅用于两个 LED 使用 Exo-site 进行控制,它可以正常工作。 但我最多编辑4个 LED 程序、它正常工作、然后再添加一个 LED、然后问题是生成..e2e.ti.com/.../8004.qs_5F00_iot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    社区似乎在这个主题上为您提供了帮助: e2e.ti.com/.../2255514

    请尝试将有关单个主题的帖子保留在同一主题中。 每次您在之前的主题中回复时、TM4C 的 E2E 页面顶部都会出现、所有社区成员都将看到该主题、因此无需重新创建新主题。