This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:需要外设

Guru**** 2467750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666642/tms570ls0432-peripheral-devices-necessary

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

您好!

我目前正在使用 BQ76PL455A-Q1并使用 TMS570LS0432 MCU 设计电池管理系统、在 Hercules Launchpad 上有一个仿真器以及其他外设电路、 是否可以仅使用连接到 TMS570 MCU 的 PL455 IC、并在没有仿真器的情况下仅使用 JTAG 连接对 TMS570进行编程?

谢谢、

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    Launchpad 具有内置仿真器(XDS100v2)。 是的、在 Launchpad 上对 TMS570进行编程无需外部仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    我的问题更多地是关于使用 TMS570LS0432的定制设计(例如、不使用 Launch Pad)是芯片上的仿真器仍然需要、还是我可以简单地使用 TMS570LS0432自己并通过 JTAG 连接使用 XDS110 JTAG 调试探针进行编程?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您无需将 XDS100/XDS110放在自己的开发板上。 您可以使用外部仿真器(XDS110、XDS100、XDS200、Jlink 等)通过 JTAG 连接器对 LS0432进行编程。