This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:闪存损坏

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667143/rm48l952-flash-memory-corruption

器件型号:RM48L952

您好、e2e、

我了解到、如果输入功率不能得到正确保证、一些具有内部闪存的微控制器在写入/读取操作期间可能会受到永久性损坏。

RM8L952中是否有可能发生此类事件?

我尝试在数据表或用户手册中找到它、但我没有找到任何信息。 由于此微控制器用于安全应用、我希望 闪存存储器不会出现永久性损坏的问题、但是否有人可以确认?


此致、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    数据表列出了建议的运行条件以及 VCC/VCCIO/VCCP 和温度的绝对最大额定值。 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    耐久性和数据保留参数列在表6-23 (程序闪存)和表6-24 (数据闪存)中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、您好!

    我发现有关最大绝对额定值的信息、但我的问题并非如此。

    如果在闪存中的写入/读取操作期间功率被切断、那么保存信息的闪存单元是否有可能受到永久损坏? 这里的损坏可能是电池无法保存位信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hugo Cruz"]QJ Wang、

    我发现有关最大绝对额定值的信息、但我的问题并非如此。

    如果在闪存中的写入/读取操作期间功率被切断、那么保存信息的闪存单元是否有可能受到永久损坏? 这里的损坏可能是电池无法保存位信息。

    [/报价]

    这种永久性 损坏可能会使整个闪存组或扇区失效。 在这种情况下、我应该通过该组/扇区的软件禁用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    如果在闪存操作(例如写入)期间断电、数据可能不会丢失、但闪存本身不应损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 QJ Wang、您的确认将对我的项目有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的拼写错误。

    如果在闪存操作(例如写入)期间断电、数据可能会丢失、但闪存本身不应损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道你的错字;).