This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:最大 在复位状态下为 I/O 拉电流

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612625/tms570ls3137-max-pull-currents-for-i-os-in-reset-state

器件型号:TMS570LS3137

您好!

最大值是多少  在复位状态下为 I/O 拉电流?

示例:

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    在复位时、IO 信号为三态。 端子功能表中显示的值是释放复位后立即的状态。 大多数 IO 将提供20uA 上拉电阻或20uA 下拉电阻。 在某些情况下、它们将为100uA。 数据表中提供了工艺、温度和电压的最小值和最大值、如下所示: