This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:TMS570LS 02x/03x/04x 是否可用于生成三相中心对齐 PWM 以控制 PMSM 电机?

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610915/tms570ls0232-can-tms570ls-02x-03x-04x-be-used-to-generate-3phase-center-aligned-pwm-to-control-a-pmsm-motor

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

TMS570LS 02x/03x/04x 的 HET 只有4个偶数引脚和128个指令字。

有人成功了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偶数引脚是与封装键合的引脚。

    执行"奇数"引脚的逻辑。

    因此、您可以编写程序来切换奇数引脚、并且 XORSHARE 使用 XOR 函数将奇数引脚和偶数引脚(从 HET 程序视图)组合到偶数物理引脚上、以解析两个输入。


    示例  您可以在引脚0和1之间设置 XORSHARE。   编写软件来切换 HET 中的引脚0和1。    在 XORSHARE 开启的情况下、物理 HET 引脚0是逻辑引脚0和逻辑引脚1的 XOR。



    实际上、我们会优先考虑 HET 上的偶数引脚、以便从较小的引脚数封装中输出、因为它们最有用。 它们可以单独切换、也可以使用 XORSHARE 或 ANDSHARE 模式切换。

    -Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 HET IDE,中、如果器件是 TMS570LS 02x、则只能激活四个 XOR 通道。 在电机控制应用中、至少需要6个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    正如 Anthony 提到的、如果您认为所有引脚都是在内部实现的、并且不是绑定到引脚、则可以有更多的对。 对于 LS0x32器件型号、所有高达 NHET[30]的偶数通道均已接合或能够通过 IOMM (多路复用器)配置接合输出。 要在 XOR 模式下使用未绑定的通道、可能需要在 Halcogen 之外进行编程。 如果您配置 IOMM 选项卡以通过引脚多路复用器配置输出更多 NHET 通道、您还可以看到更多组合。