This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:tm4c1294ncpdt

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612498/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

感谢帮助我编写了两个计时器,一个是200毫秒, 另一个是1分钟 ,两个计时器都在正常呼叫和工作,这是它们分析计时器的任何工具。

谢谢  

Rajesh .K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道特定于计时器的任何工具。 CCS 中有用于分析执行时间的挂钩。 您希望对计时器进行哪种类型的分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢你的帮助


    我正在运行计时器如何在论坛上每200毫秒获得一次 HWI ..... 任何 GUI 或任何分析工具或任何诊断工具。

    谢谢
    Rajesh.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查这一点的最简单方法是在中断例程中切换 GPIO 引脚、并测量示波器切换之间的时间。 如果您有数字示波器、则可以将持久性设置为无限、并查看由其他中断例程(如果有)阻止的计时器中断例程所导致的变化。