This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:UART 是否中断清除 FIFO?

Guru**** 2528220 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667313/tm4c129encpdt-does-uart-break-clear-fifos

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXLTM4C123

数据表对 UART 中的中断信令没有太多评价。

我们将使用 UDMA 和 UART 发送/接收64字节的块。  我们使用中断作为错误处理的一部分、以发出清除状态和重新启动通信的请求。 这可能发生在消息中间。

作为清理的一部分、我们首先阻止 DMA 在存储器和 UART FIFO 之间移动数据。 但是 FIFO 本身中已经存在的信息又会怎样呢?

当 UART 发送中断或接收到中断时、对 UART 的 FIFO 有何影响?

发送中断是否会清除 Tx FIFO?

接收中断是否会清除 Rx FIFO?

如果没有、清除 FIFO 的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    发送/接收中断不会导致 TX 或 RX FIFO 被清零。

    对于 TX FIFO、建议的清空发送 FIFO 的方法是将线控寄存器(UARTLCRH)的位4 (FEN)清零(来源:器件数据表的第1312页)。 这可以通过 UARTFIFODisable() API 来实现。

    对于 RX FIFO、刷新接收 FIFO 的方法是读取任何垃圾数据或复位外设实例(来源: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/401599/1422732#1422732)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]

    对于 TX FIFO、建议的清空发送 FIFO 的方法是将线控寄存器(UARTLCRH)的位4 (FEN)清零(来源:器件数据表的第1312页)。 这可以通过 UARTFIFODisable() API 来实现。

    [/报价]

    是否允许清除 Fen、然后立即设置 Fen? 或者是否需要插入一些等待状态? 目的是丢弃 Tx FIFO 的内容、但随后继续使用 FIFO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在不首先禁用 UART 的情况下通过清除 UARTCTL.UARTEN 来清除/置位 FEN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="12ve12pm"]通过清除 UARTCTL.UARTEN,是否可以清除/置位 FEN?[/QUERT]

    我(通常)在这里"黑暗中"。   (具有此级别的以 MCU 为中心的详细信息)

    拉尔夫说: “UARTFFIFODisable()。”    您是否已(扩展)将其更改为"禁用 UART?"    是否有差异-和/或... 它是否可利用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在 EK-TM4C129EXL LaunchPad 上做一些实验以进行了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便提一下、TM4C UART 是否有更详细的用户指南、与 TMS320的此 SPRU 类似?

    www.ti.com/.../spru997c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要供应商代理、或更关注"一个和唯一一个 MCU 品牌"的供应商代理。
    在大多数情况下-更高级器件的主要特性会(不会)传播(向下)到更基本的器件...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    [引用 user="12ve12pm]]是否允许清除 Fen、然后立即设置 Fen? 或者是否需要插入一些等待状态? 目的是丢弃 Tx FIFO 的内容、但随后继续使用 FIFO。[/quot]

    从我看到的内容来看、我认为这没有问题、尽管它似乎没有经过专门测试。 从数据表过程中、似乎需要一段时间才能再次使用 FIFO、但我看不到我们在任何地方测试了完成清空 FIFO 所需的任何种类的最短时间规格。 如果您能负担得起一些等待状态可能是一个好主意。

    [报价用户="12ve12pm"]通过清除 UARTCTL.UARTEN,是否可以清除/置位 FEN?[/QUERT]

    是的、这就是 TivaWare UARTFIFODisable 所做的。 数据表只是预先规定了在不禁用 UART 的情况下执行此操作、这意味着如果 TX 或 RX 过程正在进行、 但我想、在您的情况下、由于您是在休息后执行该操作、因此您不会发生这种情况、因此在不禁用整个 UART 外设的情况下清除该标志应该是安全的。

    [引用 user="12ve12pm"]意外地发现 TM4C UART 是否有更详细的用户指南、类似于 TMS320的 SPRU?

    遗憾的是、我们没有有关 UART 外设的此类文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]

    从我看到的内容来看、我认为这没有问题、尽管它似乎没有经过专门测试。 从数据表过程中、似乎需要一段时间才能再次使用 FIFO、但我看不到我们在任何地方测试了完成清空 FIFO 所需的任何种类的最短时间规格。 如果您能负担得起一些等待状态可能是一个好主意。

    [/报价]

    感谢你的答复。

    我知道没有经过测试的最短时间规格、但对于我们可能讨论的时间刻度有什么提示吗? 大约需要几个时钟周期? 微秒? 毫秒? 还不止这些? 大致的棒球场数字会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、12月12日下午、

    嗯、我不知道如何确定性地评估这样一个时序、但从1188页可以看出、重新编程控制寄存器所需的时间足够长、可以再次重新启用 UART。 我想不建议在 FIFO 刷新完成之前启用 UART。 因此、基于这一点、我要说我们处于时钟周期到微秒的范围内。 如果我可以进一步回退该想法和/或进一步缩小窗口、我将在 AM 中做更多的挖掘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]我将在 AM 中做更多的挖掘-看看我是否可以进一步支持该想法和/或将窗口缩小更多。

    也许这里值得纪念— —“再一次”——供应商的拉尔夫远远超过   了正常的 高级论坛服务!

    即使在这里已经有10年以上的时间-公司/我从未遇到 过"UART 外设"详细信息的"此级别"。   拉尔夫 、"没有闪烁!"    (很容易通过/退出、 "放弃"-尤其是随着请求的扩展...)

    如果"适应性管理努力"不能进一步扩大、 "拉尔夫的坚定努力和愿望"的结合必须得到赞扬、并且值得(非常)特别注意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi]12时12分、

    嗯、我不知道如何确定性地评估这样一个时序、但从1188页可以看出、重新编程控制寄存器所需的时间足够长、可以再次重新启用 UART。 我想不建议在 FIFO 刷新完成之前启用 UART。 因此、基于这一点、我要说我们处于时钟周期到微秒的范围内。 如果我可以进一步回退该想法和/或进一步缩小窗口、我将在 AM 中做更多的挖掘。

    [/报价]

    我假设您是指数据表--但我查阅了第1188页,它是 ADC 输入等效/电压基准页,与 UART 或时序特性无关。 我应该查看其他文档吗?

    至于时钟周期/微秒范围、这是令人鼓舞的消息。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    Ralph Jacobi
    我将在 AM 中进行更多挖掘-看看我是否可以进一步支持该想法和/或进一步缩小窗口。

    也许这里值得纪念— —“再一次”——供应商的拉尔夫远远超过   了正常的 高级论坛服务!

    [/报价]

    许多绿盒很快就会获得大奖。 :-)

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    即使在这里已经有10年以上的时间-公司/我从未遇到 过"UART 外设"详细信息的"此级别"。

    [/报价]

    通常、我不会深入探讨这一级别的外设详细信息。 通信运行得非常好----只要通信的两侧都能通电,并且永远不会遇到错误。 但是、如您所知、我们必须稳健耐用、并且具有良好的恢复/清理/重新同步序列。 到目前为止,我尝试过的一切都不是很好,看起来兔子洞已经导致了一个迷宫般的曲折通道,充满了陷阱和死角。 UART、其 FIFO、DMA、数据表的详细信息、driverlib、我自己的代码以及其他任何"gotchas!" 我跑进去了、我的头开始爆炸。

    当遇到错误(以中断信号表示)时、我将尝试按以下行执行操作:

    取消正在进行的与有问题的 UART 相关的任何 DMA Tx/Rx 操作

    清理 UART 状态--包括:

    -在进行中的字符之后停止任何 Tx/Rx 活动

    -清除 FIFO

    -确定 UART、FIFO、DMA 及其它任何设备是否处于已知状态

    -通过重试最后一条消息重新启动通信

    -递增一些错误计数器

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

      拉尔夫 、"没有闪烁!"    (很容易通过/退出、 "放弃"-尤其是随着请求的扩展...)

    如果"适应性管理努力"不能进一步扩大、 "拉尔夫的坚定努力和愿望"的结合必须得到赞扬、并且值得(非常)特别注意!

    [/报价]

    我非常感谢 Ralph 的帮助。 也感谢您的认可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我们公司的)使用"来自多个来源的 ARM MCU"可能会让您对(近)"死海"卷轴有更深入的了解?

    依靠"一个且只有一个"MCU 信息源(甚至一个与供应商的 Ralph 同样有动力且能够做到)可能不会暴露 "其他有价值的方法/解决方案"-由(高度)重叠领域中的人员进行改进!

    的确可能有(一些)差异-但我要指出,我们对 "许多相关来源"的搜索/阅读/审查提供或激发见解-可能无法从(任何)"一个和一个" 来源获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、12月12日下午、

    我的器件出错、我可能收到了错误的数据表(我在一整天都显示了许多数据表)、并且忘记验证... 您的设备 DS 中的页面为1312。 抱歉!

    寻找更多的信息可能需要等到下午,但这是我今天的队列(CB1,我不确定我的努力是否值得称赞,我认为我可以找到更多的信息可能是愚蠢的:)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    公司/我认为-结果并非"总是且仅限于"-(单独)值得信赖!    您的"反应深度"(已有)和"与他人协商"的意愿-表明了卓越的奉献精神和持续的努力。

    简直太棒了...

    在没有"亵渎"(再次)的情况下、我(轻轻)建议海报可以通过检查 "相关他人"的努力/方法来"获得见解"。   当然,有分歧--答案不大可能显示为"剪切/粘贴"--但发现这种 "技术和机制"在"多次"帮助了我们目前的公司。    (并为我的共同创立做出了贡献-将过去的技术公司公开-从而"方法证明!")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    (我们公司的)使用"来自多个来源的 ARM MCU"可能会让您对(近)"死海"卷轴有更深入的了解?

    依靠"一个且只有一个"MCU 信息源(甚至一个与供应商的 Ralph 同样有动力且能够做到)可能不会暴露 "其他有价值的方法/解决方案"-由(高度)重叠领域中的人员进行改进!

    的确可能有(一些)差异-但我要指出,我们对 "许多相关来源"的搜索/阅读/审查提供或激发见解-可能无法从(任何)"一个和一个" 来源获得。

    [/报价]

    这是一个有趣的建议。 实际上、TM4C (123和129)代表了我在 TI 和 ARM 方面的首次体验。 以前在非 ARM 芯片上与其他供应商有过经验。 现在已经有一年了,所以我已经克服了一些相当困难的障碍。 因此、我最近遇到的问题和我在这里提出的问题远小于 n00b、并且更加深入和详细。 当然、这些是最难回答的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我公司(经证实)的结果表明 、"这种扩大的搜索" 通常证明(超出)"有趣"。    虽然这种(相关供应商)方法并不(尤其是)直观、但充分利用许多人(而不是少数人)的头脑风暴能力确实对您有利。    很多人都"错过了"-这里-真遗憾!

    这里有一个"恐怖点"(可能)。    如果(假设)另一个 ARM MCU "更好地提供"、您会怎么做、甚至"您是否做出反应"、这正是您需要的?    那么呢?   (请原谅我)-这是否不意味着、"更彻底地回顾 MCU 功能"-尤其是那些"深入探索"的(您的 UART、此处)-应该在 更 早的时间内被"识别/搜索/探测"(以确保最佳选择)?

    在没有(适当的)解决方案(此处)的情况下、您仍然可以 从"更广泛的搜索"中收集想法、解决方法(甚至可能是"极好的解决方案")。    很明显-没有任何公司会"锁定"""伟大而明智的想法和/或实施!     您(可能)能够 将这种(或那些)方法"摔跤"到 您当前的 MCU 和系统中-这里。     (有一个希望...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    我公司(经证实)的结果表明 、"这种扩大的搜索" 通常证明(超出)"有趣"。    虽然这种(相关供应商)方法并不(尤其是)直观、但充分利用许多人(而不是少数人)的头脑风暴能力确实对您有利。    很多人都"错过了"-这里-真遗憾!

    [/报价]

    我同意。 从各种可能的来源学习有很多需要说的。 从某些人那里、我们可以了解要做的事情。 从其他人那里、可以了解不该做什么! 这同样有价值!


    [引用 USER="CB1_MOBILE"]


    这里有一个"恐怖点"(可能)。    如果(假设)另一个 ARM MCU "更好地提供"、您会怎么做、甚至"您是否做出反应"、这正是您需要的?    那么呢?   (请原谅我)-这是否不意味着、"更彻底地回顾 MCU 功能"-尤其是那些"深入探索"的(您的 UART、此处)-应该在 更 早的时间内被"识别/搜索/探测"(以确保最佳选择)?

    [/报价]

    是的、这里有"恐怖点"、但我有这样的看法:切换 MCU 是一项痛苦而昂贵的工作! 即使我确实找到了另一个提供最完美 UART 的 MCU、或者找到最完美的"在此处插入您的愿望列表"、切换到该 MCU 也不可避免地需要回到方形一、再次攀登陡峭的学习曲线、 这意味着您将遇到难以解决的新问题。 人们很容易想到围栏的另一边的草地是绿色的,但我们现在来到这里的原因是,无论我们来自哪里,这种草地都是绿色的。

    我们在研究 MCU 和 MCU 供应商时深入探讨了许多不同的标准、技术标准和其他标准。 我们从比您可以摇棒的更多位置购买开发套件、我们安装了更多 IDE 和开发人员工具、比您想了解的要多、我们运行了测试、我们执行了各种操作。 我们有充分的理由选择 TM4C、我完全支持该决策。 不可能了解世界上每个 MCU 的每个细节、也不可能深入探究、只需选择 MCU 即可。 这是分析造成的瘫痪。 一天结束时,必须做应有的努力,然后必须作出决定,处理出现的任何问题。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]


    在没有(适当的)解决方案(此处)的情况下、您仍然可以 从"更广泛的搜索"中收集想法、解决方法(甚至可能是"极好的解决方案")。    很明显-没有任何公司会"锁定"""伟大而明智的想法和/或实施!     您(可能)能够 将这种(或那些)方法"摔跤"到 您当前的 MCU 和系统中-这里。     (有一个希望...)

    [/报价]

    非常有可能。

    我们正在进行一些实验... 我将再次发布我们的体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    虽然我无法找到任何进一步的时序信息、但我确实遇到了以下代码片段、我认为您可以利用这些代码片段:

    //
    //等待 UART FIFO 为空,然后等待移位器获取
    //输出端口的字节。
    //
    while (!(HWREG (UART0_BASE + UART_O_FR)& UART_FR_TXFE))
    {
    } 

    如果您还想确保 UART 处于已知状态、您可能还对以下内容的扩展感兴趣:

    //
    //等待 FIFO 为空且 UART 不忙。
    //
    while ((HWREG (ui32Base + UART_O_FR)&(UART_FR_TXFE | UART_FR_BUSY))!=
    UART_FR_TXFE)
    {
    } 

    希望这对您的努力有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:

    感谢你的所有帮助。

    我将尝试这些位、并发布我们很快发现的内容。

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    这看起来非常有用-我希望海报罗伯特在这里展示-和评论。
    希望这证明对"12平方"有利,但它本身却是有价值的。 Mercî μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要对 Ralph 和 CB1深表感谢、感谢你们在我关于 UART 外设的非常详细的问题上提供的所有帮助。


    我将解释我们如何解决恢复/重新同步问题。


    背景:通信使用固定大小的消息协议。 DMA 在存储器缓冲区和 UART FIFO 之间移动接收和发送数据。 通信采用"乒乓"方式、其中一个器件是通信的"主器件"。 它发送查询、然后等待回复、然后发送下一个查询等 另一个器件反向工作。 它必须首先接收一条消息、然后发送回复、然后等待下一条消息等


    这种方法很好、但我们遇到的问题是、如果其中一个器件遇到一些错误、无论是 UART 接收错误、通信过程中的一个 MCU 复位还是其他中断或损坏通信的问题、 这导致两个器件之间的通信序列不同步、因此所有后续消息由于其标头、CRC 等位置不正确而变得不一致。


    我们的解决方法如下:


    加电时、我们正常初始化 UART 和 UDMA 通道、但我们不启用 UART、不启用其 FIFO、也不允许其访问器件引脚。 器件引脚处于 GPIO 模式、Tx 作为输出、Rx 作为输入、我们将 Tx 驱动为低电平。


    在软件的其余部分完成初始化并准备好开始通信后、我们会执行握手以确保通信的两侧都准备就绪并同步。


    当我们检测到中断或需要发送中断时、我们会将引脚置于 GPIO 模式。 进入该模式后、我们清理 UART 并执行握手、以使通信的两端恢复同步。


    握手非常简单:


    两侧都必须将其 Tx 引脚驱动为低电平、至少持续两个字符帧。


    2.当主器件检测到另一端已将其 Tx 引脚驱动为低电平时、它将其 Tx 引脚驱动为高电平并等待另一端也这样做。


    3.当另一侧检测到主器件一直将其 Tx 引脚驱动为高电平时、它也将其 Tx 引脚驱动为高电平。


    该序列向两侧发出信号、表示它们彼此同步。 两侧都已停止正在进行的 UDMA 传输、并"清理"了它们的 UART 以从之前删除任何已失效的数据。 现在、两侧都可以重新启用其 UART、并将引脚控制权交给 UART、然后从新的 slate 开始。


    理由:我们首先将 Tx 驱动为低电平。 当两个器件同时上电时、都处于 GPIO 模式。 但是、如果其中一个处于 UART 模式、另一个由于复位或检测到错误而进入 GPIO 模式、则将 Tx 驱动为低电平的步骤1用于两帧将在仍处于 UART 模式的器件上注册为中断、 从而使其切换到 GPIO 并运行握手序列。


    我们最后将 Tx 驱动为高电平、因为这是 UART Tx 线路在未进行传输时的"静止"状态。


    我们确保至少两个字符帧的读数分别保持低或高、以便我们不会错误地将从其他 MCU 传输的数据位识别为预期信号。


    必须遵守一些计时特点:


    当 Tx 驱动为低电平的完整字符时间超过一个时、该字符在接收 UART 上显示为中断。 UARTBreakCtl()附近的文档指出,为了正确传输中断,必须对至少两个完整的帧将其置为有效。


    2.当通过关闭 UARTCTL 位 UARTEN、RXE 和 TXE 来停止 UART 发送和接收时、数据表规定、如果 UART 在传输过程中被禁用、它会在停止前完成当前字符、因此必须允许一个字符帧的时间长度。 建议在禁用 FIFO 清空 Tx FIFO 之前等待当前字符的传输或接收完成、以避免出现未定义的结果。


    在本主题前面、我们讨论了完全清除 Tx 和 Rx FIFO 所需的时间。 Ralph 将时钟周期中的某个位置缩小为微秒范围。 与两个字符帧等效的时间长度应大于足够的长度。


    为了确保我们尊重这些时序特性、握手和 UDMA/UART 清理由生成周期性中断的计时器驱动。 加载值计算为两个字符的时间长度。 在此中断中、我们实现了一个状态机、该状态机继续执行握手序列、每两个字符帧的时间长度一步。 我们仅在需要执行该序列时激活计时器。 在正常运行期间、定时器未被使用并且不会触发中断。


    为了确保我们尊重上面的时序问题2、我们在第一步中停止 UDMA 传输并禁用 UART、然后在传输完任何字符后在下一步中禁用 FIFO。 在与另一台主机完全同步并准备开始/恢复使用 DMA 发送消息之前、我们不会重新启用 FIFO。


    我们遇到的一些意外、以及我们如何解决这些问题:


    在启动新的 UDMA 传输之前、我们的代码会检查通道是否处于 UDMA_MODE_STOP 中、以防止我们对正在进行的传输进行编号。 当我们取消正在进行的 DMA 传输时、该通道似乎仍然停留在 UDMA_MODE_BASIC 上、从而阻止未来的传输能够启动。 我们通过调用 uDMAChannelTransferSet()来解决此问题,其中使用了 UDMA_MODE_STOP 作为 UDMA 消除的一部分。 请注意、由于函数的断言检查、我们必须将缓冲区指针的有效值和传输大小传递给该函数。 因此、我们创建了一个虚拟缓冲区、并传递其指针和大小。 由于我们要停止 UDMA、因此虚拟缓冲器应该保持不变。


    TM4C129和 TM4C123的 UDMA 完成通知不同、我们的代码库目标都不同。 为了纠正这种情况、我们使用预处理器逻辑来选择在 TM4C129上运行时是否使用 UARTIntClear ()和 UART_INT_DMATX / UART_INT_DMARX;在 TM4C123上运行时、使用通道掩码调用 UDMAIntClear ()。


    使用 UARTDisable()禁用 UART 会导致延迟,因为 UARTDisable()会在 while ()循环中等待,直到发送所有 FIFO 内容。 当事情正常工作并且您不想在正常情况下截断正在进行的通信时、这一点很好。 但是、由于我们希望快速取消正在进行的通信并重新同步两台主机、因此我们不希望继续传输实际上已过时/不需要的数据。 因此我们直接关闭 UARTCTL 的 UARTEN、TXE 和 RXE 位来禁用 UART,而无需调用 UARTDisable()。 我们将需要的代码行从 UARTDisable()复制到了自己的代码中。 回想一下、我们在序列的稍后部分禁用 FIFO、以尊重前面提到的时序特性。


    在跳过所有这些触发后、我们的测试最终显示此过程正常、通信会停止、重新同步和有效启动。 每次需要重新同步时、我们都会递增计数器、我们将对其进行监控、以了解实际情况下发生的频率。


    再次感谢 Ralph 和 CB1。 我希望这一讨论将对某人有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇-非常感谢您愿意提供如此详细的信息-并感谢多位(尤其是 Ralph)的努力!

    现在是0420 (CST)、今天是"学校日"。 (一切都好-工作日)

    我一定会给您最新的详细信息一个很好的阅读-我希望也能吸引朋友 Robert 阅读/评论/评论。

    我有破解的员工"阅读/审阅"多个(其他) ARM MCU (M4和 M7s (我最喜欢的)的 UART 部分-我们将看到我们是否可以破解"他们的方法"-以便为您提供"更进一步"的攻击方法。 (您的收发器中永远不会有太多的箭头!) 或其他东西...