This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:UART_ECHO 示例

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612275/ek-tm4c1294xl-uart_echo-example

器件型号:EK-TM4C1294XL

CC7.2、TivaWare_C_Series-2.1.4.178。

我尝试运行 UART_echo 示例。 我为 UART_ECHO 演示设置了 EK、就像这样

实验10说。

当我运行该示例时、不会发生任何情况。 我尝试按下重置按钮、但看不到

任何提示我输入文本的内容。

我在 Windows 10上安装了 PuTTY 0.70。 我无法打开 PuTTY 终端窗口。

我有正确的 COM 串行端口、波特率设置为115200、流量控制关闭。 这些设置

与 Stellaris 虚拟串行 COM 端口一致。 为什么终端不会打开?

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    有时我在 LaunchPad 上看到 UART 连接可能会因为端口因各种原因未正确关闭而导致连接中断。 是否已尝试拔下设备、关闭 PuTTY、然后重新插入设备并重新连接? 注意:执行此操作时,设备管理器中的端口号可能会发生变化。 重新连接到 PuTTY 后、您可以尝试再次单击重置按钮、以查看是否出现 Enter text:(输入文本:)提示。

    我在自己的 LaunchPad 上测试了该示例、PuTTY 没有问题-但我会注意到我在 Win7而不是 Win10上、并使用了0.63 (尽管 PuTTY 版本应该与此无关)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    据我所知、您使用"ek-tm4c1294xl"板本板中的两个"UART 跳线" jp5&jp4检查跳线位置 u 是否已连接"="、如下所示。

    这是对美国的帮助。

    岐山 Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Putty 终于成功了。 我必须从会话序列窗口中设置 PuTTY 会话详细信息

    然后单击 EK 上的"Reset"。 我直接转到"Connection Serial"选项卡并设置

    连接详细信息。 此选项卡可能是关闭流量控制所必需的。 我可以看到 LED 闪烁

    EK。

    谢谢!

    Priya