This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:包含在 LAUNCHXL2-570LC43开发套件中的 TMS570LC4357芯片修订版

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667600/launchxl2-570lc43-silicon-revision-of-tms570lc4357-included-in-launchxl2-570lc43-dev-kit

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

我正在寻找有关 TMS570LC4357的芯片修订版本(A 或 B)包含在 LAUNCHXL2-570LC43开发套件中的详细信息。  

LaunchPad 套件于2015年6月推出、届时 TMS570LC4357微控制器将是芯片修订版本 A。不过、两个月后、于2015年8月推出了芯片修订版本 B (文献编号:SPNZ232A)。  

因此、如果我通过 TI 或分销渠道从库存中购买套件、是否知道我将收到哪个芯片版本?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在 launchpad 上的器件上查找印刷版本号。 器件版本由器件版本代码标识。 代码的格式为 TMS570LC4357x、其中"x"表示器件版本。 如果 x 在器件型号中为"A"、则表示器件版本 A。如果 x 在器件型号中为"B"、则表示器件版本 B 等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    感谢您的回复、非常感谢。
    但是、我想知道、在订购 LaunchPad 之前、我们是否知道包含了哪个器件版本。 我实际上没有套件、因此无法检查标记。

    开发套件是否采用这两种器件版本制造? 我可以假设较新的套件将具有修订版 B 器件吗?

    再次感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我不确定是否在 launchpad 上使用了版本 B。 我将与营销部门进行联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    LaunchPad 同时使用 revA 和 reB。 较新的 LaunchPad 上应包含 RevB 器件。