This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:确定器件 AJSM 是否被锁定

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665844/tms570ls0232-determining-if-device-ajsm-is-locked

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

客户已经构建了几百个电路板、发现3个电路板有相同的错误

已检查连接、电源、时钟、复位等  我怀疑 AJSM 被意外锁定。 是否有办法从 UniFlash 或 CCS 或其他方式确认这一点? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    它不是由 ASJM 引起的。 如果 AJSM 被锁定、您将收到如下错误消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他建议可作为解决此问题的下一步? 客户已检查连接、电源、时钟、复位、组件、 等等
    除了从良好的电路板到无法正常工作的电路板进行器件交换之外、还有其他什么可尝试的?

    此致、

    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    请与客户核实 JTAG nTRST 是如何连接的。 JTAG nTRST 应该为下拉电阻器。