This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:PC 如何向 TM4C 发送数据包?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612312/rtos-ek-tm4c129exl-how-can-pc-send-a-data-package-to-tm4c

器件型号:EK-TM4C129EXL
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我已经购买了 EK-TM4C129EXL 电路板。

我希望我的 PC 通过以太网接口向电路板发送数据。

1)我怎么做? 是否有软件支持我通过以太网、IP 地址将数据从计算机发送到主板?  

2)我在 Matlab 中找到了 DSP.UdpSender()函数,是否可以使用它? 我是否可以使用板上的 Matlab 读取输出?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TivaWare 软件包随附一些示例。 请转到您的 /example/boards/ek-tm4c1294xl、您将找到 enet_io、enet_lwip 等示例。 这两个示例都演示了 Web 服务器功能。 我希望这些将是您的良好起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您想使用 TI-RTOS、我们在 TI-RTOS 产品中提供了适用于 TM4C129器件的 TCP 回显和 UDP 回显示例。 它包含一个简单的主机应用程序(用于 Linux 和 Windows)、用于向目标发送 TCP 或 UDP 数据包。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我在 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools 中运行 tcpSendReceive.exe,但它突然关闭了,我如何修复它? 谢谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 此外,我想问:“我可以使用板上的 Matlab 读取输出吗?”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要首先运行目标示例。 请查看 TCP Echo 或 UDP Echo 自述文件。 它位于 CCS 项目中。

    Todd