This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:热复位也将 SYSESR 中的 PORRST 位置位

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666969/tms570ls0432-warm-reset-also-set-porrst-bit-in-sysesr

器件型号:TMS570LS0432

您好、支持人员、

根据 spnu569.pdf、部分

2.7     S2、系统复位开关

按下 S2开关将产生热复位、这意味着 SYSESR 寄存器的位3 [EXTRST]。

在按下 S2开关之前、我已清除 SYSESR 寄存器。

按下 S2开关后、我看到在 SYSESR 寄存器内设置了 EXTRST [位3]和 PORRST [位15]。

您能告诉我热复位规格有什么错误吗?

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pashan、

    从外部将 nRST 引脚驱动为低电平将只设置 SYSESR 的位3。 明天我将检查 HDK 上的 S2。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、您好!

    有关此问题的任何新闻?
    您在工作台上对 HDK 有何看法?
    谢谢你。
    此致
    Pashan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、

    我在 TMS570LS0432 HDK 上进行了测试。 按下 S2 (nRST)按钮时、仅设置 SYSESR 寄存器的位[3]。 未设置位15。