This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS470MF06607:如何将 ESP8266连接到 Hercules 系列- TMS470MF06607?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663886/ccs-tms470mf06607-how-to-connect-esp8266-to-hercules-series---tms470mf06607

器件型号:TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

请帮助我了解用于将 ESP8266与 Hercules 系列连接的程序代码- TMS470MF06607。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    ESP8266在您的应用中的用途是什么? 两个器件(TMS470和 ESP)上都有 UART、SPI、I2C、GIO 模块。 您要使用哪个模块?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    UART 协议。
    目的是通过控制器传递命令来连接到 WiFi 网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    请使用 HALCoGen 生成用于器件初始化、启动和 UART 通信的驱动程序。 以下是下载 HALCoGen 的链接:

    www.ti.com/.../HALCOGEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生。

    我已经使用 Halcogen 生成了驱动程序代码。 我面临的是程序代码问题、在使用 UART 协议传输 AT 命令后无法获得响应。 传输的命令将在终端窗口中复制、但对命令没有任何响应。

    谢谢、此致

    Sandeep Vijayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    您需要遵循 ESP8266定义的 UART 协议。 HALCoGen 生成低级硬件驱动程序、用于初始化模块、在有/无中断的情况下发送和接收数据。 您可以使用终端(例如 TeraTerm)测试您的 UAR 应用程序、以使代码正确发送或接收数据。