This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:LWIP_SOCKET

Guru**** 2618335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611854/tm4c129xnczad-lwip_socket

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我有一个与 LWIP API 套接字库相关的问题。 我已经使用了 enet_lwip 示例代码、它的运行非常完美、但是一旦我定义 LWIP_Sockets = 1、我就会遇到很多错误、例如 NO_SYS 到 NETCONN_TCP 等 有人能告诉我为什么会发生这种情况。 我已经在代码上实现了 telnet 和 tftp 服务器,但现在我正在尝试在此代码中实现 tftp_client,因为没有可用于 TFTP 客户端的支持库,所以我正在使用套接字编程编写代码。

此致、

Faizan Ahsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我对 TFTP 客户端不是很了解。 也许您可以查看 TM4C 以太网引导加载程序所基于的 BOOTP/TFTP 协议、以查看是否有任何提示。 希望社区中的一些专家能够提供一些建议。 同时、我也会向内部寻求一些建议。 如果 LwIP 论坛能够提供指导、我还建议您咨询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复。 我还将在 LWIP 论坛中搜索、但我遇到的问题是尝试使用带有 enet_lwip.c 示例的 LWIP 套接字库。 如果您发现与此问题相关的任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Faizan Ahsan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我只是在 LWIP 论坛的其中一个论坛中发现、独立的 LWIP 不能与套接字一起使用。 在 LWIP 中,TCP/IP 和应用程序在与套接字相同的线程中运行,它们担心它们在单独的线程中运行,这就是为什么开销高于 LWIP TCP/IP 的原因,它会在应用程序上强制执行多线程模式。

    此致、

    Faizan Ahsan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Faizan,
    感谢您与社区分享您的调查结果。