This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tm4c123gh6pge:HIB 引脚上允许的 TM4C 最大电压

Guru**** 2769035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611955/tm4c123gh6pge-tm4c-maximum-voltage-allowed-on-hib-pin

器件型号:TM4C123GH6PGE

在 VDD 为0V 且 VDD 为3.3V 时、休眠 HIB 引脚上允许的最大电压是多少?  表24-1、最大额定值列出了5.5V 时的 GPIO、但不包括 HIB 引脚、也未在其他地方列出。

提前感谢您、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     HIB 引脚是 TTL 引脚。 您可以使用与其他 TTL GIO 引脚相同的规格。