This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C129中的 LFIOSC 精度

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612100/tm4c1294kcpdt-lfiosc-accuracy-in-tm4c129

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!
|希望在 Tiva 上使 UART 处于深度睡眠状态。
您可以在 e2e.ti.com/.../610962中看到的主要问题

但我对内部低频振荡器时钟特性不太了解。
首先、我看到精度约为某个百分比。

低频内部振荡器(LFIOSC)。
低频内部振荡器(LFIOSC)提供33kHz 的标称频率、电气特性部分中指定了百分比变化。 它适用于深度睡眠省电模式。 这种省电模式通过配置深度睡眠时钟配置寄存器(DSCLKCFG)寄存器、减少了内部开关、并且能够在深度睡眠模式下使 MOSC 和/或 PIOSC 掉电。 

但后来我看到完全不同的情况。 时钟可以通过两种方式最多变化3次:

正如您所理解的、我无法使用如此巨大的可变性从源计时 UART、因为它非常依赖于时钟接口。

您能不能澄清一下、什么是真正的 LFIOSC 精度? 正确的 UART 配置是必需的。

P.S。我第一次认为 HIBLFIOSC 可以在[10..90kHz]范围内配置、但我没有发现任何确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

     首先、您是指具有以下特征的 Hibernate LFIOSC、而不是常规 LFIOSC。

    在任何情况下、LFIOSC 仍然不是一个好选择、因为它具有广泛的变化范围、这会对波特率产生重大影响。