This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 访问微信息

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665814/accessing-micro-info

主题中讨论的其他器件:TM4C1231H6PGE

当前似乎存在站点错误。 如果我浏览到概述

然后单击 TM4C12x 链接、我将获得以下内容

各种路径最终会在404页上出现变化。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    TI.com 网站最近已更新(如最近的*非常*),因此您可能需要清除浏览器缓存以正确显示新列表。

    由于我确定现在还不清楚、而且我知道不久将会提出该主题、因此您可以在以下页面找到 TM4C: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C 显示在该链接的概述中、但不显示在产品列表中。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我将与 Web 团队进行核实、但如果我正确理解了这些更改、这可能只是设置显示的方式。 敬请期待。 (也请勿向送信员射击...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    概述列出了82个正在涵盖的器件、产品选项卡仅显示21个。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    询问他们、如果是这样、我应该如何查找器件。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您是指 www.ti.com/.../products.html 吗?

    列表底部有一个"加载更多"选项、如果没有使用筛选器来减少商品信息、该选项应列出全部82个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我要参考的页面。 顶部总共有21个器件、底部没有更多负载。 它允许选择 CC430和其他微控制器的子集。 其他(9)微控制器采用类似的 CC 前缀。 绕过高速缓存无效。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击重置筛选器(如果它默认某些筛选器)也不起作用。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不能完全确定为什么会发生这种情况、这是我第一次访问该页面时看到的视图:

    是否可以使用任何其他浏览器进行检查?

    您使用的是哪种浏览器? 我会要求其他人检查并查看他们是否有相同的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是我看到的拉尔夫

    已使用 IE 和 Firefox 检查

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edge 和 Firefox 在单独的计算机上也是如此

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈... 一些互联网 voodoo 正在运行...

    我有很多朋友与 Chrome、Firefox 和 IE 的各种组合一起查看、包括一对不在办公室的夫妇、因此不在 TI 网络上、而是他们自己的 WiFi…… 到目前为止、每个人都有82个器件出现。

    说我被骗了,这是一个轻描淡写的说法。

    您可以通过我们的反馈表提交网站反馈吗? 这是我目前唯一能想到的事情、至少要引起一些注意、看看您是否偶然发现了一些奇怪的孤立案例: https://www.ti.com/secext/docs/webform/webform.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这让我进入这个状态

    帖子编辑器不喜欢屏幕截图的文件名、也不会告诉我为什么。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幽默... 单击链接时是否已登录?

    我从该网站获得了它(此链接的"上/下"是否适合您?):  我通过转至"支持与培训"(主菜单栏)->反馈->"报告网站问题"来访问该网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该链接一直到我单击的位置

    www.ti.com/.../webform.tsp

    然后我得到我之前发布的内容。 已使用相同的结果尝试 Firefox 中的 Webform 链接(未尝试跟踪)。

    按照这里的路径操作、已登录。 我没有登录 Firefox、因此它首先要求我登录、然后带我进入未找到的网页。

    它完全一致、我无法报告 Web 错误、因为错误报告也是损坏的。 我怀疑同样的根本原因。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它今天早上起作用。 但是、选择滤波器中有一个相当大的穿孔(至少我认为是这样)。 不能根据 CAN 外设可用性(0、1、2、...)进行过滤。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    如果我们是,"不要射击信使"。 "那是谁?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、某些微控制器的 A/D 支持也被错误列出。 例如、TM4C1231H6PGE 不支持 ADC。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您指出这些内容。 我稍微浏览一下产品搜索、我发现它有很多问题。 如也不搜索 USB 或一些更专业的 TM4C129x 模块。 此外、还会搜索 FRAM 和 I2C 等不适用于树中任何处理器的项目。

    对于新的搜索选项、似乎有很多工作要做...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    只是快速更新一下、仍然在使用搜索功能、它将会持续几天、但我想它最终会比之前的说和完成时好一点。

    现在我要关闭这个线程、但当它推出时、我将拆分这个线程并重新命名它、并从 TI 用户之外获取您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很期待这件事。 希望您已经避免了任何严重的伤害。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应该、"证明相关"-"供应商的拉尔夫"-和他询问的其他人-最初-未能"注意此问题?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的国防中、作为供应商、我通常不需要挑选我支持添加到应用的器件之一、因此我很少查看参数搜索页面。 )

    当我帮助 Robert 时、我专注于器件型号和其他方面。

    我所询问的其他人被赋予了一个简单的任务、即"告诉我有多少器件出现"。 所以... 我想,总监察主任办公室应用了(加上一些是非工程师)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所知-您已(很好地赢得)我/公司的尊重。
    我的观点----一些"改进的方法"----是"探测、检查和检测此类问题"的必要条件。

    您可能会依赖海报 Robert "某段时间"-但不会"始终!"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1_MOBIT"]然后我的观点-一些"改进方法"-需要"探测、检查和检测此类问题"。

    看起来是这样。

    非工程师检查工程师选择工具。 这怎么可能会出错。 请注意、让工程师执行此操作可能也有点麻烦。

    [引用 USER="CB1_MOBIT"]您可能会依赖海报 Robert "某段时间"-但不会"始终!"

    我当时使用它的原因是巨大的财富。 虽然如果它停留了,但在某种程度上,有人会指出这一点。 也许是在许多人被赶走后。 尽管存在缺陷、Digikey 的选择工具仍然排名第一。

    尽管有投诉、但 TI 的仍然比一些更好。 我在 NI 网站上进行了类似的练习。 我可以告诉他们没有参数搜索。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么抱怨?   "事实和事实"(即明显需要更好(即"某些")的缺陷检测方法(超出熟练用户/说明者的要求)的表述应(正确)视为"有价值的指导和用户反馈"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    有什么抱怨?   "事实和事实"(即明显需要更好(即"某些")的缺陷检测方法(超出熟练用户/说明者的要求)的表述应(正确)视为"有价值的指导和用户反馈"。

    [/报价]
    这种陈述是如何不是投诉的? 也许我们的方言在这一点上有所不同?
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]此类演示文稿如何不是投诉?

    “Merriam Webster”字典引用是否“公平/恰当”

    投诉:名词、1)疼痛、不适等;2)投诉原因;3)疾病;4)法律-正式收费。

    因此-由于声音被关闭/静音-没有产生任何差别; "没有原因"而是一个修复的处方; 没有疾病; 没有收费!   (需要法院服务)。

    演示:名词、1)演示或演示;2)演示、作为戏剧表演、礼物等

    可能会有一个很好的例子:(一些)非外部人员、缺陷检测方法 被"呈现"。   (疼痛、不愉悦—甚至是)烦恼!)   (当鼠标掉下来时我确实发誓——落在我的脚趾上!)

    除了"语言法"之外-投诉通常采用"呜呜声"的语气。   没有出现这样的“whine”!   相反-有人(恰当地)建议、"供应商应该更好-(即有点)"自我监控!"   公平地说,这就是"有价值的指导和反馈"。  远远不是"投诉"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    正如承诺的那样、产品搜索已修复。 有关我们错过的功能的任何反馈的新主题、请访问 :e2e.ti.com/.../668002

    期待您的反馈:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、Ralph。   “希望”——罗伯特的“投诉”(再也没有了)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    Robert Adsett
    这种陈述是如何不是投诉的?

    投诉:名词、1)疼痛、不适等;2)投诉原因;3)疾病;4)法律-正式收费。

    [/报价]

    定义1和2似乎符合我的投诉。

    [引述 USER="CB1_MOBILE]'语言法'以外-投诉通常采用"呜呜声"的语气。   没有出现这样的“whine”! [/报价]

    在这里、我们进入方言。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎没有更改我可以看到的未添加的选择、与第一次更新最终完成后的选择相同

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而通过 Chrome -在芝加哥-我们注意到"与 Robert 相同的(新)视图"。   我们必须希望(改变)明天到达...