Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PGE
当前似乎存在站点错误。 如果我浏览到概述
然后单击 TM4C12x 链接、我将获得以下内容
各种路径最终会在404页上出现变化。
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PGE
当前似乎存在站点错误。 如果我浏览到概述
然后单击 TM4C12x 链接、我将获得以下内容
各种路径最终会在404页上出现变化。
Robert
哈... 一些互联网 voodoo 正在运行...
我有很多朋友与 Chrome、Firefox 和 IE 的各种组合一起查看、包括一对不在办公室的夫妇、因此不在 TI 网络上、而是他们自己的 WiFi…… 到目前为止、每个人都有82个器件出现。
说我被骗了,这是一个轻描淡写的说法。
您可以通过我们的反馈表提交网站反馈吗? 这是我目前唯一能想到的事情、至少要引起一些注意、看看您是否偶然发现了一些奇怪的孤立案例: https://www.ti.com/secext/docs/webform/webform.tsp
[引用 user="CB1_MOBIT"]然后我的观点-一些"改进方法"-需要"探测、检查和检测此类问题"。
看起来是这样。
非工程师检查工程师选择工具。 这怎么可能会出错。 请注意、让工程师执行此操作可能也有点麻烦。
[引用 USER="CB1_MOBIT"]您可能会依赖海报 Robert "某段时间"-但不会"始终!"
我当时使用它的原因是巨大的财富。 虽然如果它停留了,但在某种程度上,有人会指出这一点。 也许是在许多人被赶走后。 尽管存在缺陷、Digikey 的选择工具仍然排名第一。
尽管有投诉、但 TI 的仍然比一些更好。 我在 NI 网站上进行了类似的练习。 我可以告诉他们没有参数搜索。
Robert
[引用 user="Robert Adsett"]此类演示文稿如何不是投诉?
“Merriam Webster”字典引用是否“公平/恰当”?
投诉:名词、1)疼痛、不适等;2)投诉原因;3)疾病;4)法律-正式收费。
因此-由于声音被关闭/静音-没有产生任何差别; "没有原因"而是一个修复的处方; 没有疾病; 没有收费! (需要法院服务)。
演示:名词、1)演示或演示;2)演示、作为戏剧表演、礼物等
可能会有一个很好的例子:(一些)非外部人员、缺陷检测方法 被"呈现"。 (无疼痛、不愉悦—甚至是)烦恼!) (当鼠标掉下来时我确实发誓——落在我的脚趾上!)
除了"语言法"之外-投诉通常采用"呜呜声"的语气。 没有出现这样的“whine”! 相反-有人(恰当地)建议、"供应商应该更好-(即有点)"自我监控!" 公平地说,这就是"有价值的指导和反馈"。 远远不是"投诉"。
[引用 USER="CB1_MOBILE"]
Robert Adsett这种陈述是如何不是投诉的?
投诉:名词、1)疼痛、不适等;2)投诉原因;3)疾病;4)法律-正式收费。
[/报价]
定义1和2似乎符合我的投诉。
[引述 USER="CB1_MOBILE]'语言法'以外-投诉通常采用"呜呜声"的语气。 没有出现这样的“whine”! [/报价]
在这里、我们进入方言。
Robert