This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6Pm:LCD 的参考设计

Guru**** 2611785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610453/ccs-tm4c123gh6pm-reference-designs-for-lcd

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否有适用于 Tiva 系列的16/24位接口 LCD 的可用参考设计?  我正在寻找连接、时钟/ HSYNC/VSYNC 栅极驱动器。

感谢您的观看、
Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法站着查看您的帖子、只需"坐"更长时间。 (现在接近40小时!)

    在您的请求的特定答案中:"否"-没有此类"参考设计"可用于连接供应商的"4C123 MCU"中的16/24位 LCD。   MCU 既不能满足速度要求、也不能满足大量的"引脚库存"要求、以实现您的目标。

    虽然不是"提升"到"参考设计"所需的卓越性能-但该供应商提供了一个"插件评估板"(出于某种原因称为"升压器")、其中包括 QVGA、TFT 显示屏。   和-"具有 SPI 接口"-因此(快于加速项目符号[如果该项目符号缺少脉冲力]。)   

    Fire/I 长期以来一直在使用您的"4C123器件"、但它证明(极大地)您所描述的任务对您提出了过度的挑战。 该 MCU 有一个"大兄弟"(4C129)、虽然具有"更强的能力"、但在您的任务中可能仍然证明"勉强"。

    您可以考虑使用具有"内置显示控制器"的显示-或在 MCU 和显示屏之间拼版显示控制器。 (持续"充分刷新显示"的要求、最常超越了不具备"特殊显示设施"的 MCU 的功能。)

    某些 ARM MCU 具有此类高级显示适应功能-您的扩展搜索(或我的 PM)将识别...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1_MOBILE、


    感谢您的建议。 感谢具有超速项目符号的 LOL!
    我使用的模块是 I2C、但对于我需要执行的操作来说、这个模块有点小。

    我将介绍您提到的"显示适应"功能。
    再次感谢、
    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的(有点小)显示屏(通过 I2C)要驱动24位颜色-"当第一个像素行到达时、请唤醒我"。 (您可能刚刚编写了第一个由3V3供电的"助眠"-所有"电子书"可能会在竞争中脱颖而出...)

    现代、高速 ARM 器件实现了多种"显示适应"功能-可能需要您(难以)搜索或(轻松) PM 来查找链接...