This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:Launchpad rm57l 上的中断和 GPIO 端口

Guru**** 2611015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611717/launchxl2-rm57l-interrupt-and-gpio-ports-on-launchpad-rm57l

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

大家好、我正在为访问控制系统构建一个项目。 RM57l Launchpad 作为门控器件的耳戴。

我构建了一个演示、但我需要额外的 GPIO 和中断引脚。我使用2个 GPIO_B 引脚、1个 GPIO_A 引脚、8个 HET1引脚和5个 HET2引脚作为中断、有3个 HET2引脚、6个 GPIO_B 引脚、 和7个 GPIO_A 引脚、但我无法使用它们、因为它们由同一个物理引脚共享。此外、还有相同的引脚连接不同的物理连接。我是否可以为 HET 或 GPIO 引脚选择物理引脚?

我需要56个 GPIO 端口。 Hercules 有太多的端口。我可以只在 Hercules 电路板上完成这个项目吗?  

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以将 NHET、MibSPI、SPI 等引脚配置为 GPIO。 Launchpad 具有超过10个包含大多数外设信号的常规接头。 您可以使用所有 GIOA[7:0](J0/J10上的 GIOA_3/4、J[8:1]上的其他)和4 GIOB[3:0]。