This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:与 TI-NDK 相关的问题

Guru**** 2553030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667072/ek-tm4c1294xl-problem-related-to-ti-ndk

器件型号:EK-TM4C1294XL

尊敬的 TI 社区:

实际上、我正在尝试使用 TI 资源浏览器中已存在的代码之一建立到电路板的套接字连接。
但由于以下原因、我无法与电路板建立任何网络连接:
1.主板示例代码是为 DHCP 模式配置的,我们的系统被分配了静态 IP,并且这里没有 DHCP 服务器,因此在这种情况下,如何与设备通信。
2.是一个与项目相关的.cfg 文件,如何操作该文件,是否有任何文档或指南可供遵循。
请在上述问题上帮助我、因为我无法在上面找到任何帮助或相关文档。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,
    您正尝试实施哪种代码?

    此致、
    Digvijay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyush、

    对于问题2、我建议阅读 TI-RTOS for TivaC Guide: www.ti.com/.../spruhu5d.pdf 中的部分 、其中应提供您所需的大量详细信息。 您也可以在您的本地文件系统中的文件:///C:/ti/tirtos_tivac_2_14_00_10/tirtos_docs_overview.html 中的 TI-RTOS 入门指南下找到它。 您可以在该链接中找到其他有用的文档。

    关于第一个问题、正如 Digvijay 所询问的、您使用的是哪个固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ralph 的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyush、

    您是否解决了 DHCP 问题? 如果是这样、我将关闭该线程。 如果没有、请告知我们您使用的固件、以便我们可以尝试并提供帮助。