This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何设置我在 HalCoGen 的 VIM 中设计的任务的优先级?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611370/ccs-tms570ls0432-how-to-set-priority-of-a-task-which-i-design-in-vim-of-halcogen

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

我想设计一些可以根据 FEE、SPI 和 CAN 计算数据的任务。 例如、我希望我能够设计出高优先级的任务是计算 SPI 中的数据。 二次优先级的任务是计算 CAN 的数据。 低优先级的任务是根据 FEE 计算数据。 如何在 HalCoGen 中设置 VIM? 只需在 VIM RAM 的 VIM 优先级格式上添加函数名称?

谢谢、此致!

新宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    通常、在创建任务时、需要设置任务应运行的优先级。

    例如,xTaskCreate(.) 在 FreeRTOS 中。

    创建优先级为1的任务1
    xTaskCreate (vTask1、"Task1"、configMINIMAL_STACK_SIZE、NULL、1、&xTask1Handle)!= pdTRUE);

    创建优先级为2的任务2
    xTaskCreate (vTask1、"Task2"、configMINIMAL_STACK_SIZE、NULL、2、&xTask2Handle)!= pdTRUE);

    顺便说一下,您有几个主题涉及不同的 MCU 问题,如果 TI 的答复回答了您的问题,请单击“这已解决的我的问题”以关闭该主题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我很抱歉。 我将结束已回答的 MCU 问题。

    谢谢、此致!

    新宇